Türkiye | türkçe

Ostfildern, 27 Eyl 2016

Pilz SPS IPC Drives 2016 fuarında: Emniyetli robot teknolojisi ve akıllı fabrika üzerine odaklanma - otomasyon için emniyetli yanıtlar

Özgün insan-robot işbirliği (HRC) emniyetli olarak hayata nasıl geçirilebilir? Tasarım mühendisleri ve kullanıcılar, genel görünümü özellikle modüler ve dağıtılmış tesis ve makine araçları ile nasıl devam ettirecek? SPS IPC Drives 2016 fuarında Pilz standını ziyaret edenler, bu sorulara spesifik yanıtlar alacaklar. Otomasyon çözüm tedarikçisi Nuremberg'de, emniyetli robot teknolojisi ve akıllı fabrikada otomasyon için yeni ürünler ve hizmetler sergiliyor olacak.

Modüler tesis tasarımı, Sanayi 4.0'ın ruhu içinde esnek, ağ tabanlı üretim için kilit faktördür. Pilz, Nuremberg'de özelleştirilmiş ürünlerin nasıl hızlı, esnek ve maliyet etkin bir yöntemle üretilebileceğini göstermek için Pilz çözümlerini kullanan tamamen otomasyona geçirilmiş, Akıllı Fabrikayı Gösteren uygulama kullanacak.

Sanayi 4.0: Modüler tesislerin emniyetli, kolay otomasyonu
Modüler üretim hattı, dağıtılmış otomasyon sistemlerinin sensör ve aktüatör teknolojisi ile nasıl iletişim kurduğunu göstermektedir. Endüstri 4.0 uyumlu otomasyon sistemi PSS 4000, mühendislikten görselleştirmeye kadar, emniyet ve otomasyon için ağa bağlı tüm bileşenlerin sıralamasını düzenlemektedir.

1:0'dan Pilz hareket kontrolüne: Nuremberg'deki fuarı ziyaret edenler, Pilz ürünlerini kullanarak tamamen otomasyona geçmiş robot teknolojisi çizelgesi futbol takımına görev verebilirler. Sensör, kontrol ve sürücü teknolojisi arasındaki etkileşim, maksimum dikkat ve performans ile nitelenen mükemmel hareketler ile sonuçlanır.
İnsan ve robotun birlikte çalışması - emniyet çitleri olmadan bile

Pilz standını ziyaret edenler, korumalara ihtiyaç duymaksızın insanlar ve robotların nasıl birlikte çalıştıklarını keşfedecekler. İnsan ve makine arasında özgün işbirliğine olanak sağlayan, güç ve kuvvet sınırlaması prensibine uygun Pilz ürünleri kullanan korunaklı endüstriyel robot uygulaması gösterilecek. Fuardaki uygulamanın CE-onayı Pilz tarafından verilmiştir. Uzmanlar fuarda gerekli adımları açıklayacaklar. Yeni çarpma ölçüm cihazı PROBmdf kilit rol oynuyor. Robot ile çarpışma durumunda insan vücudu üzerinde güç kullanan kuvvetleri ölçer. Çarpma ölçümü, yeni HRC standardı ISO/TS 15066'ya uygunluğun doğrulaması için Pilz hizmetleri aralığının tamamının bir parçasıdır.

ISO 50001'e uygun enerji yönetimi için yeni hizmet
Üzerinde durulacak tek hizmet HRC konusu değil; standda ayrıca enerji yönetimine de onaklanılacak: Pilz, ISO 50001'e uygun sertifikasyon vasıtasıyla, şirketlere sistematik enerji yönetim sistemini uygulamaya koymak içim uygulama desteği veriyor. Pilz'den uzmanlar enerji verimliliği potansiyellerini gösterecek ve rekabet gücünü artırmak için destek olacak. Şirketler senerji yönetim sistemi ile çevre ve iklim koruması yönünde değerli katkı yaratabilirler.

Sensör, kontrol ve aktüatör teknolojisindeki yenilikler
Pilz Nuremberg'de sensör, kontrol ve sürüş teknolojisi alanlarındaki yenilikler yelpazesinin yanı sıra uygun tanılama ve görselleştirme sistemleri ve yazılımı sergileyecek.

Yeni Tip 4 ışık ızgaraları
Yeni PSENopt II ışık ızgaraları, üretim prosesine emniyetli erişime imkan tanır ve gerekliliğe bağlı olarak parmak ve el koruma sağlar. PSENopt II artık mevcut Tip 3 ışık ızgaralarının yanı sıra Tip 4 cihazlar için de kullanılabiliyor. Bunlar, IEC/EN 61496-1/-2'nin PL e'ye kadar olan uygulamaları için uygundur.
Yeni PSENopt slim ışık ızgaraları, ince tasarımları ile rağbet gören alanlardaki ve kapı sistemlerindeki uygulamalar için özellikle elverişlidir. Bu durumlarda, Tip 2 ve Tip 4 ışın demeti cihazları, ayrıca gerekliliğe göre parmak ve el koruması sağlarlar.
Emniyet Cihazı Tanılama: Yükseltilmiş tanılama, daha fazla kullanılabilirlik
Kodlanmış emniyet şalteri PSENcode, ayrıca Emniyet Cihazı Tanılama ile birlikte kompakt tasarımda da kullanılabilir. Bu, sensörlerin yanı sıra emniyet röleleri için kolay, kapsamlı tanılama sunan fieldbus modülü ve bağlantı kutusundan oluşmaktadır.

Konfigüre edilebilir kontrol sistemleri PNOZmulti 2: Maksimum esneklik
12'ye kadar genişletme modülü artık PNOZ m B1 temel ünitesinin sağ tarafına da bağlanabilir. Emniyet ile ilgili olmayan standart uygulamalar için 14 yarı iletken çıkışı olan çıkış modülü de ayrıca kullanılabilir. Bu kullanıcılara, özellikle büyük projelerde emniyet fonksiyonlarını kontrol etmek konusunda maksimum esneklik sağlıyor.

Yeni nesil uzak I/O sistemleri
Pilz, yeni nesil PSSuniversal 2 ile uzak I/O sistemleri ve kontrol sistemlerindeki başarı hikayesine devam ediyor. PSS u2 uzak I/O sistemi, PROFINET iletişim modülü ve I/O modülleri seçiminden oluşmaktadır. Kullanıcılar, teknik ve mekanik iyileştirmeler sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu avantajından yararlanıyorlar.

Hareket gerektiren uygulamalar için performans
Yeni hareket kontrol sistemi PMCprimo MC, hareket gerektiren görevler için tek bir çözüm olarak yüksek performans sunar. Ölçeklenebilir hareket kontrol çözümünün çok sayıda iletişim arayüzü vardır (Modbus TCP, CAN veya Profibus DP-S gibi) ve dolayısıyla geniş uygulama ağı için esnek bir çözümdür.

Kapsamlı görselleştirme için yakın ilişki
With its new visualisation solution PMIvisu, Pilz, kendi yeni görselleştirme çözümü PMIvisu ile kendini özellikle donanım ile yazılım arasındaki yakın ilişkiye adamıştır. PMIvisu, önceden yüklenmiş ve lisanslı, web tabanlı görselleştirme çözümü PASvisu üzerindeki PMI operatör terminallerinden oluşmaktadır. Pilz kontrol çözümleri kullanıcıları bunu, tesisleri tamamen işletmek, tanılamak ve izlemek için kullanabilirler.

Pilz 2017 tanıtımı
Otomasyon şirketi Nuremberg'deki fuarda 2017 yılı Pilz yeniliklerinin tanıtımını sunacak: Örneğin, robot uygulamaları için basınca duyarlı emniyet paspası prototipi gösterilecek. Bu dokunsal sensör teknolojisi, görselleştirme ve kişileri konumlandırma ile destek sağlar ve HRC ile daha fazla dinamikler için gelecek vaat eden bir yoldur.
Pilz ilk olarak, elektrik ile etkinleştirilebilen yeni E_STOP düğmeleri aralığı tanıtıyor. Bu E-STOP düğmeleri, etkin olup olmadıklarını belirtmek için aydınlatma kullanmaktadır.

Pilz 2017 yılında ayrıca tespit bölgelerini taramak için lazer tarayıcıyı piyasaya sürecek. Tarayıcı, seri bağlantı sayesinde verimli alan izlemeye olanak sağlar.
Pilz, Salon 9, Stand 370'de sergiliyor. Daha fazla bilgi:: https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-drives

SPS IPC Drives'da Pilz, akıllı fabrika için otomasyon çözümleri sunuyor olacak. Modüler üretim hattı, dağıtılmış otomasyon sistemlerinin sensör ve aktüatör teknolojisi ile nasıl iletişim kurduğunu göstermektedir.
At SPS IPC Drives 2016 Pilz will be exhibiting automation solutions for the smart factory. The modular production line illustrates how distributed automation systems communicate with sensor and actuator technology.

At SPS IPC Drives 2016 Pilz will be exhibiting automation solutions for the smart factory. The modular production line illustrates how distributed automation systems communicate with sensor and actuator technology.
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
Basın merkezi

Telefon: +49 711 3409-158
E-posta: presse@pilz.de