Türkiye | türkçe

Ostfildern, 6 Mar 2014

Makine araçları için Pilz operasyon modu seçme anahtarı PITmode'un yeni tasarımı uluslararası kullanım için uygundur

Pilz kanıtlanmış operasyon modu seçme anahtarı PITmode şimdi isteğe bağlı olarak makine araçları için resimli diyagramlarla yeni tasarımı ile mevcuttur. Standart sembollerin kullanımı ürünü uluslararası kullanım için uygun hale getirir. PITmode tek bir kompakt ünitede iki işlevin yerine getirilmesini sağlar: tanımlanan operasyon modları emniyetli seçimi ve makine için erişim yetkisi.

Tanımlanan operasyon modları kontrol sistemi tarafından emniyetli bir şekilde saptanır: kendi kendini izleme sayesinde PITmode bir operasyon modundan diğerine emniyetli bir şekilde geçer. Beş seçilebilir işletim modu mevcuttur: otomatik mod, kurulum modu, kısıtlı koşullar altında manüel müdahale, özel mod / süreç izleme ve servis modu. LED ekran sayesinde mevcut durumda seçili olan operasyon modu ve yetki düzeyi manipülasyondan korkmadan görüntülenebilir. PITmode EN ISO 13849-1 PL d veya EN 62061 SIL CL 2'ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir.

PITmode: Tek bir ünitede erişim ve manipülasyon koruması
Makine erişimi için yetkiler aşağıda belirtilen yollarla da kontrol edilebilir: Kodlanmış anahtar kullanılarak her operatöre kendisine ayrılmış makine operasyon modları ve makine işlevleri için erişim sağlanır. Bireysel yetki düzeyleri, temassız RFID teknolojisine dayanarak iletilen anahtar kimlik numaraları sayesinde makine kontrol sisteminde seçilir. Aynı şekilde, PITmode, evrensel kodlama sayesinde yüksek seviye erişim ve manipülasyon koruması sağlar.

Pilz, Salon 9 Stand 17'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Daha fazla bilgi için: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe