Italia | italiano

30 gen 2018

Software di visualizzazione PASvisu - Adesso con registrazione dei dati!

La versione 1.5 del software di visualizzazione web-based PASvisu consente di registrare variabili. La nuova release è disponibile immediatamente.

Pilz ha ampliato con nuove funzioni il software di visualizzazione PASvisu. Con la versione 1.5 adesso le variabili vengono registrate con la massima velocità e semplicità. La registrazione dati può avvenire in base a tre diversi metodi:

Registrazione dati periodica

In intervalli di tempo configurabili (intervallo di polling) i valori delle variabili vengono salvati da PASvisu. La registrazione dei dati può essere attivata o disattivata con l’ausilio di una variabile.

Registrazione dati in caso di modifica dati

PASvisu controlla in intervalli di tempo configurabili se si è modificato il valore di una determinata variabile. In questo caso, i valori vengono salvati. L’attivazione e/o la disattivazione può avvenire anche con l’ausilio di una variabile.

Registrazione dati avviata

Triggerata tramite una variabile booleana (può assumere il valore TRUE o FALSE), l’acquisizione dei valori viene avviata da variabili. Ogni volta che il valore delle variabili passa da FALSE a TRUE, le variabili vengono acquisite e salvate.

Ulteriori nuove funzioni della versione software 1.5 di PASvisu

  • Esportazione dei dati: Possibilità di esportazione del registro messaggi PVIS tramite file CSV
  • Visualizzazione di documenti: Su sistemi PASvisu basati su PC è possibile visualizzare i documenti caricati in PASvisu in PDF Viewer.
  • Semplicità di utilizzo e configurazione: Modifica delle proprietà di più elementi con un semplice clic, elementi di progettazione configurabili
  • Gestione utenti: Gli utenti possono essere aggiunti o eliminati nel runtime, a ogni utente può essere attribuita una lingua.
  • Configurazione di tile: Le tile possono essere disposte liberamente in fase di progettazione.
  • Pulsante Feedback: Una tile definita può visualizzare, in caso di modifica, un messaggio corrispondente in relazione al nuovo pulsante Feedback (ad es. “Motore avviato”).

 

Ulteriori informazioni:

Software di visualizzazione PASvisu
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it