Italia | italiano

07 ott 2016

L’azienda Deloro Wear Solutions si affida agli azionamenti Pilz

Soluzione di controllo, azionamenti e messa in funzione della macchina: tutto ciò che c’è da sapere in merito all’applicazione realizzata da Pilz per Deloro Wear Solutions GmbH!

Eccellente servizio di consulenza per impianti con assi verticali

Deloro Wear Solutions GmbH, leader mondiale nella costruzione di utensili in carburo e soluzioni anti-usura, si è affidata a Pilz per implementare un sistema di sicurezza sugli impianti di saldatura XYZ.

La soluzione realizzata include i seguenti servizi:

  • Consulenza per la realizzazione di una soluzione sicura di controllo e del motore
  • Messa in sicurezza dell’asse verticale
  • Esecuzione della Valutazione del Rischio
  • Adattamento della soluzione completa di funzionamento
  • Selezione e programmazione di sistemi e componenti
  • Messa in funzione della macchina


Controllo sicuro del movimento degli assi verticali

Il ruolo principale è svolto dal sistema di Motion Control PMCprime DriveP in combinazione con il dispositivo di controllo PSSuniversal multi. PMCprimo DriveP comanda e controlla a monte sia i processi di sicurezza sia i processi di controllo della macchina. Il sistema del motore regola fino a dieci assi orizzontali e verticali.

Le funzioni di Safe Motion, come le funzioni di sicurezza SSR (range di velocità sicura), SLS (velocità limitata in sicurezza), SBC (comando freni in sicurezza), SBT (test di sicurezza dei freni) e Arresto Sicuro SS1 e SS2 raggiungono la più elevata categoria di sicurezza fino a Performance Level PL “e” e sono integrate nel motore. La sicurezza dell’asse verticale viene realizzata grazie alla combinazione dell’arresto operativo sicuro, del comando di due freni e del test di sicurezza dei freni.


Maggior produttività grazie alla “programmazione” sicura

La disponibilità delle macchine è aumentata in modo significativo grazie alla “procedura di programmazione”. Quando viene calcolato e successivamente percorso il profilo di saldatura, la programmazione può avvenire alla velocità limitata in sicurezza SLS con il riparo aperto. L’operatore può monitorare in modo ottimale il processo e il tempo di preparazione viene ridotto al minimo.

PMCprimo DriveP è supportato dal sistema di controllo configurabile PSSuniversal multi, parte del sistema di automazione PSS 4000; questo sistema controlla le funzioni di sicurezza come arresto di emergenza e le modalità di funzionamento automatico e setup dell'impianto PTA. La saldatrice viene controllata, oltre che mediante il dispositivo di controllo, anche grazie ai sensori sicuri PSEN presenti sui ripari scorrevoli e a battente. Il terminale di comando PMI trova impiego per le funzioni di diagnostica sicura.


Pilz vi aspetta alla fiera Motek 2016!

Pilz offre un servizio personalizzato di consulenza per illustrare le proprie soluzioni per gli azionamenti. Pilz vi aspetta alla fiera Motek dal 10 al 13 ottobre 2016. Venite a trovarci al Pad. 8, Stand 8410. Pilz sarà lieta di darvi il benvenuto!


Ulteriori informazioni:

Le soluzioni Pilz per gli azionamenti

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it