Italia | italiano

28 lug 2015

Guida passo per passo alla sicurezza delle macchine (4)

Parte 4 della pubblicazione: Istruzioni per l'uso e Marcatura CE

Cosa è necessario prendere in considerazione per realizzare una macchina sicura? Pilz ha riassunto per voi tutte le fasi rilevanti di questo processo. Nella quarta e ultima parte della pubblicazione è possibile scoprire tutto ciò che è necessario sapere sulle istruzioni per l'uso e sulla Marcatura CE.
 

Fase 7: Le istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della fornitura di macchine, impianti e prodotti. Ogni errore eventualmente presente nelle istruzioni per l'uso può avere conseguenze serie, e provocare incidenti.
L'elemento centrale di ogni documento di istruzioni per l'uso sono le Indicazioni di sicurezza. Secondo quanto prescritto dalla legge, le indicazioni di sicurezza devono indicare ogni rischio residuo esistente in seguito all'impiego di misure di protezione contro i pericoli. Il costruttore di macchine deve anche tenere in considerazione gli eventuali rischi legati ad un „utilizzo errato ragionevolmente prevedibile“ della macchina da parte dell'operatore. Un'accurata Valutazione dei Rischi rappresenta una buona base per la redazione delle istruzioni per l'uso.
 

Fase 8: La Marcatura CE

Apponendo la Marcatura CE sul proprio prodotto, il costruttore/distributore conferma che le rispettive caratteristiche garantite e l'utilizzo conforme sono in linea con tutti i requisiti e le disposizioni legali previste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Tutte le macchine che vengono importate da Paesi non appartenenti alla UE, indipendentemente dall'anno di costruzione, devono essere provviste di Marcatura CE. L'apposizione della Marcatura CE avviene ad esclusiva responsabilità del costruttore/distributore stesso, e non deve essere ufficialmente approvata.
Se più macchine ciascuna con marcatura CE vengono utilizzate insieme in un impianto, è necessario eseguire la procedura di verifica della conformità e la marcatura CE per l'intero impianto.


Ulteriori informazioni:

Parte 1 della pubblicazione: Valutazione dei Rischi e strategia di sicurezza
Parte 2 della pubblicazione: Progetto di sicurezza e scelta dei componenti di sicurezza
Parte 3 della pubblicazione: Integrazione dei sistemi e valutazioni successive
Marcatura CE
 

Guida passo per passo alla sicurezza delle macchine: Istruzioni per l'uso e Marcatura CE
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it