Italia | italiano

09 dic 2014

Automazione sicura di un impianto di saldatura

Soluzione completa Pilz composta da sensori, tecnica di controllo, attuatori e visualizzazione per l'automazione efficace e sicura di un impianto di saldatura!

Massima precisione di saldatura con la massima sicurezza: questi i requisiti di Kennametal Stellite. La soluzione completa offerta da Pilz agli esperti in impianti di saldatura non gestisce solo le funzioni di automazione e sicurezza, ma - grazie ad un'efficace funzione di visualizzazione - permette anche la saldatura di profili complessi.


Soluzioni globali di automazione

Saldature di alta qualità si basano su soluzioni di automazione dalle prestazioni elevate. In qualità di fornitore completo di soluzioni di automazione e sicurezza, Pilz è stata in grado di soddisfare in maniera ottimale gli elevati requisiti di Kennmetal. Pilz ha supportato Kennametal nell'esecuzione della Valutazione dei Rischi, nella scelta e nella programmazione di sistemi e componenti e nella messa in servizio della macchina.


Interazione tra sicurezza e automazione

Kennametal si avvale di una soluzione completa Pilz per funzioni di sicurezza e automazione. Il sistema Motion Control PMCprimoDriveP, in combinazione con il dispositivo di controllo PSSuniversalmulti, costituisce la base della soluzione di automazione e permette di gestire in modo sicuro tutti i processi di sicurezza e controllo della macchina. Il terminale operatore PMI 5 garantisce funzioni di diagnostica e visualizzazione rapide e uniformi.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it