Italia | italiano

Ostfildern, 04 dic 2017

PSENvip Long Range - Sicurezza a tutto campo!

Per il sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 di Pilz per presse piegatrici è disponibile ora la versione “Long Range”: PSENvip Long Range è il primo dispositivo di protezione con un campo protetto fino a 18 metri ed è quindi la soluzione ottimale per il controllo e monitoraggio di presse speciali, come ad esempio le presse tandem. Questo sistema di visione di sicurezza è conforme alle principali Norme di sicurezza e alla EN 12622: massima semplicità d’utilizzo per massima produttività.

Montare la nuova versione è molto semplice: infatti, è sufficiente sostituire l’unità di ricezione. Grazie a PSENvip Long Range è possibile controllare, ad esempio, le presse tandem utilizzando un solo sistema di sicurezza. L’impiego di questo sistema rende superflua la combinazione di dispositivi di protezione mobili e barriere fotoelettriche con un notevole risparmio in termini di investimento.
Con la versione Long Range gli utilizzatori hanno a disposizione un sistema di sicurezza “Hot-plug” e possono, quindi, posizionare due presse piegatrici una di fianco all’altra. Ciò è possibile poiché i trasmettitori e ricevitori in mezzo possono essere ripiegati. Il trasmettitore della macchina 1 continua a lavorare quindi con il ricevitore della macchina 2, il tutto senza necessità di dovere riavviare. Ne conseguono una riduzione dei tempi di fermo e un aumento di produttività.

Pe ulteriori informazioni su PSENvip 2 cosultare questa sezione.

Per il sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 è ora disponibile una nuova versione per le presse speciali: PSENvip Long Range è la soluzione ideale per presse piegatrici grazie a un campo protetto fino a 18 metri.
Per il sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 è ora disponibile una nuova versione per le presse speciali: PSENvip Long Range è la soluzione ideale per presse piegatrici grazie a un campo protetto fino a 18 metri.

Per il sistema di visione di sicurezza PSENvip 2 è ora disponibile una nuova versione per le presse speciali: PSENvip Long Range è la soluzione ideale per presse piegatrici grazie a un campo protetto fino a 18 metri.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: