Italia | italiano

Lentate sul Seveso, 01 gen 1970

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 per funzioni di sicurezza e automazione con più possibilità di collegamento: più funzioni, maggior rapidità e flessibilità.

Il dispositivo base del sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 è stato ottimizzato: ora è possibile collegare fino a 12 moduli di espansione sicuri sul lato destro ed è disponibile un nuovo modulo di uscita con 14 uscite a semiconduttore per applicazioni standard. In questo modo, con PNOZmulti 2 è possibile gestire con maggior flessibilità e semplicità progetti più grossi ed altresì più progetti contemporaneamente.

I moduli di espansione consentono di adattare perfettamente la configurazione del sistema all’applicazione. Ciò consente una granularità più fine della configurazione poiché il numero dei moduli di ingresso e uscita e dei moduli di motion monitoring possono essere scelti in base all’applicazione; il dispositivo base PNOZ m B1 non è dotato di ingressi e uscite. In questo modo l’utente risparmia poiché paga solo per le funzioni di cui ha realmente bisogno. Inoltre, grazie al software PNOZmulti Configurator è possibile configurare facilmente l’hardware; durante la parametrizzazione è disponibile la guida online. L’utente risparmia in termini di costi e tempo.

Modulo anche per funzioni di automazione
La novità consiste in un modulo di uscita standard per le funzioni di automazione. Tramite le 14 uscite a semiconduttore è possibile gestire funzioni come i LED di segnalazione o i segnali acustici. Mediante le suddette uscite è possibile anche trasmettere i segnali del sistema di controllo di sicurezza al sistema operativo. Questi segnali includono la comunicazione dello stato dei pulsanti di arresto di emergenza o i ripari.

Disponibilità rapida delle informazioni
Ora è presente on-board il collegamento a Modbus/TCP che viene realizzato mediante il dispositivo base PNOZ m B1. Gli utenti risparmiano sulla parte hardware e possono comunicare più rapidamente. Inoltre, il dispositivo base PNOZ m B1 è dotato di una diagnostica intuitiva, resa ancora più semplice grazie al display luminoso e testi di diagnostica chiari, attivabili mediante la soluzione diagnostica PVIS di Pilz. E’ possibile anche visualizzare testi personalizzati nella lingua specifica del cliente. Mediante una diagnostica ottimizzata è possibile ridurre i tempi di fermo macchina e garantire un’elevata disponibilità dell’impianto.

Massima semplicità in caso di sostituzione
E’ possibile realizzare fino a 1.024 collegamenti logici (linee di collegamento) con il dispositivo base PNOZ m B1 nel tool software PNOZmulti Configurator. Configurazione sicura di progetti di grandi dimensioni. Su una chiavetta USB possono essere salvati più progetti che vengono gestiti tramite un Project Manager.
Inoltre, gli utenti possono copiare i progetti esistenti mediante una funzione di migrazione del tool software: In caso di sostituzione dell’hardware, l’assistente migrazioni supporta i progetti esistenti che devono essere trasferiti da PNOZmulti e PNOZmulti Mini a PNOZmulti 2. Dopo l’installazione in PNOZmulti Configurator nella finestra “What’s new?” è disponibile un video sull’assistente migrazioni. In questo modo, i contenuti del progetto sono configurati in modo rapido e semplice con un importante risparmio in termini di tempo e costi.
Un’altra novità di PNOZmulti Configurator per il dispositivo base PNOZ m B1 è il modulo funzionale per i tappeti sensibili, che consente di controllare in modo sicuro tutti i principali tappeti sensibili.

Standard di sicurezza mondiale per tutti i tipi di macchine
I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2, in quanto sistemi di controllo aperti, possono essere utilizzati con elevata flessibilità in diversi settori indipendentemente dal sistema di controllo operativo di livello superiore. Massima sicurezza: a seconda dell’applicazione fino a PL “e” e SIL CL 3. PNOZmulti 2 è certificato a livello internazionale e può essere utilizzato indipendentemente dal tipo di macchina, tipo di impianto, paese o settore. I sistemi di sicurezza configurabili possono essere utilizzati a livello internazionale per funzioni di automazione e sicurezza. Un vantaggio imperdibile per i costruttori di macchine che vogliono esportare all’estero.

Configurazione max. del sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2: - sono già disponibili fino a 12 moduli di espansione sicuri e un nuovo modulo di uscita standard per l’automazione.

Configurazione max. del sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2: - sono già disponibili fino a 12 moduli di espansione sicuri e un nuovo modulo di uscita standard per l’automazione.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: