Dal 19 al 22 giugno, in occasione di Automatica 2018, Pilz, azienda leader in Automazione, presenterà le sue soluzioni di sistema per il settore robotica di servizio: una prima assoluta per i nuovi moduli Pilz Service Robotics. E non solo: in fiera si parlerà anche della gamma completa di servizi di consulenza Pilz e di sensori sicuri per celle robotizzate, oltre che di collaborazione uomo-robot (HRC). I visitatori potranno inoltre scoprire le ultime novità in materia di Ricerca e Sviluppo Pilz.
Ostfildern, 14 mag 2018
Automatica 2018: prima assoluta per i moduli Pilz Service Robotics - La robotica di servizio al servizio dell'Industria
In qualità di provider di sistemi per la robotica di servizio, Pilz fornisce un supporto completo a utenti e operatori di applicazioni completamente robotizzate: la gamma dei prodotti Pilz include, oltre alla necessaria tecnologia di sicurezza, anche sistemi per ripari mobili o sensori di sicurezza per la supervisione di ambienti e superfici. A complemento dell'offerta è inoltre disponibile la consulenza necessaria per la marcatura CE.
Robotica di servizio modulare per l'industria
Esordio a Monaco per i nuovi moduli Pilz Service Robotics: grazie a questi moduli, utenti e operatori in ambito industriale saranno in grado di "comporre" in modo personalizzato la propria applicazione robotica di servizio. La nuova proposta di soluzione destinata alla robotica di servizio si compone di un modulo manipolatore a 6 assi e di una capacità di carico pari a 6 kg, di un modulo di controllo provvisto di tecnologia di azionamento e controllo e di un pannello operatore completo di software di visualizzazione e comando sviluppato da Pilz. Oltre alle classiche applicazioni di robotica di servizio in ambito non industriale e all'impiego di moduli Pilz Robotics per celle robotizzate compatte in ambito industriale, i nuovi moduli sono particolarmente adatti per applicazioni di "pick&place" e per sistemi di trasporto senza conducente (AGV).
I robot Pilz: in azione, dal vivo!
I visitatori dello stand Pilz potranno sperimentare dal vivo il funzionamento dei moduli e interagire con i sistemi robotizzati: a richiesta, il robot "dual-arm" (anche in questo caso un prodotto Pilz), imballa un pezzo in lavorazione che viene trasportato in assoluta sicurezza, da un altro robot su un sistema AVG, alla postazione di lavoro manuale dell'operatore. Il trasferimento del pezzo ha luogo tramite la funzione di comando del tappeto di sicurezza dinamico PSENmat.
I nuovi moduli per la robotica di servizio saranno presenti anche agli stand dell'istituto Fraunhofer-IPA, della BGHM - Berufsgenossenschaft Holz und Metall (l'associazione professionale tedesca dei settori Legno e Metallo), di Schunk azienda specializzata in sistemi di presa e tecnologia di serraggio e della Ruhr-Universität di Bochum.
Pacchetto completo con sensori di sicurezza
Per la protezione di persone e macchine in applicazioni robotizzate vengono applicate le molteplici soluzioni di sensori Pilz, come il tappeto di sicurezza dinamico PSENmat e i laser scanner di sicurezza PSENscan. Il primo, in particolare, fonde funzioni di comando specifiche e supervisione sicura delle superfici di postazioni di lavoro uomo-robot.
Uno sguardo alle attività di Ricerca e Sviluppo Pilz
Anche in occasione dell'edizione 2018 di Automatica, Pilz presenta nel suo stand le ultime novità in ambito Ricerca e Sviluppo per quanto concerne la robotica. Pilz espone infatti il prototipo di un dual robot e propone le opzioni di impiego del framework Open Source ROS (Robot Operating System), noto da tempo nell'ambiente di ricerca, in ambito industriale.
Pilz sarà presente ad Automatica 2018, padiglione B4, stand 500.
Qui di seguito sono disponibili maggiori informazioni sulla partecipazione di Pilz alla fiera.

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de