La nuova scheda di sicurezza PMCprotego S3 aggiunge alla soluzione di Safe Motion integrata nell’azionamento ulteriori funzioni di controllo di sicurezza del movimento ai sensi della norma EN 61800-5-2. Grazie a queste funzioni è ora possibile configurare in anticipo una reazione all’errore specifica a seconda dell’applicazione in modo flessibile e personalizzato utilizzando il tool di engineering PASmotion. I tempi di inattività sono così ridotti al minimo e gli impianti possono raggiungere la massima produttività nonostante i più diversi requisiti di sicurezza. Si garantisce così un elevato livello di disponibilità degli impianti.
Ostfildern, 5 ott 2021
La nuova scheda di sicurezza PMCprotego S3 amplia la soluzione di Safe Motion integrata nell’azionamento PMCprotego di Pilz - sempre il feedback più sicuro dedicato all’azionamento!
Queste nuove funzioni di Motion Monitoring includono la direzione del movimento controllata in sicurezza (SDI-M), movimento step controllato in sicurezza (SLI-M), velocità controllata in sicurezza (SLS-M) così come l’arresto operativo controllato in sicurezza (SOS-M), la posizione controllata in sicurezza (SLP-M) e il range di velocità controllato in sicurezza (SSR-M).
Grazie a queste nuove funzioni PMCprotego S3 garantisce più flessibilità in fase di engineering.
Funzioni di sicurezza con comunicazione sicura e la flessibilità è garantita
La comunicazione veloce e sicura con PMCprotego S3 avviene via Ethernet real time SafetyNET p RTFL. Ciò consente la comunicazione trasversale di tutti gli azionamenti dell’applicazione dotati di una scheda di sicurezza. Le uscite della scheda di sicurezza SafetyNET p RTFL possono così essere utilizzate anche virtualmente: questa flessibilità d’impiego riduce l’onere legato al cablaggio e, di conseguenza, i costi legati all’hardware.
Riduzione di attività e costi grazie al pacchetto completo aperto
Via SafetyNETp è possibile collegare questa soluzione integrata nell’azionamento direttamente al sistema di controllo compatto configurabile PNOZmulti 2. Detta soluzione è inoltre aperta verso i più comuni tipi di motore e sistemi feedback e supporta la comunicazione standard vie EtherCAT e Profinet. I clienti hanno così a disposizione un pacchetto completo aperto che include una soluzione di sicurezza per gli azionamenti e un sistema di controllo di sicurezza che può essere integrato con la massima semplicità nelle applicazioni già esistenti. Questa apertura offre ai costruttori la massima flessibilità e riduce costi e attività.
Messa in servizio rapida grazie al tool di engineering
Per la messa in servizio rapida il tool di progettazione PASmotion offre, oltre alla parametrizzazione della scheda di sicurezza, anche la configurazione dei servo-drive e del sistema di Motion Control, tutto in un unico applicativo. Nel tool di engineering gli utenti possono configurare rapidamente le “proprie” funzioni grazie a moduli certificati: Quest’ultimi possono essere collegati e raggruppati in modo semplice e gli ingressi e le uscite possono essere liberamente assegnati in modo individuale. E’ anche possibile mappare, relativamente alle funzioni di sicurezza, gli ingressi e le uscite virtuali via SafetyNET p RTFL ed altresì gli ingressi e le uscite fisiche nell’editor grafico. Gli utenti possono così contare su una soluzione personalizzata dedicata agli azionamenti e sulla massima flessibilità e intuitività a livello di configurazione. Tutto ciò si traduce in un risparmio di tempi e in una messa in servizio rapida.
Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch