A partire da marzo 2020, Pilz inaugurerà la serie di eventi intitolata “Automation on Tour” con il ciclo di seminari “Sichere Automation” (“Automazione sicura”). Questi seminari sono appunto parte integrante di una serie di eventi con particolare focus sull’aspetto pratico e sono organizzati da Pilz, azienda leader nel settore Automazione con sede a Ostfildern. Al centro di questo ciclo gratuito di seminari su scala nazionale per l’intera Germania sarà il tema legato alla progettazione hardware e software nel processo di marcatura CE fino a includere la procedura completa per validazione e documentazione della sicurezza delle macchine.
Ostfildern, 29 gen 2020
Il ciclo di eventi Pilz “Automation on Tour” esordisce con il tema “Sichere Umsetzung der CE-Kennzeichnung” (Applicazione sicura della marcatura CE) - Il Tour 2020! – “Automazione sicura” con Pilz
Il ciclo di seminari “Sichere Automation” (“Automazione sicura”) ha come obiettivo di fornire risposte alla domanda come una macchina possa essere “sicura”. È proprio la “Safety”, quindi la sicurezza delle macchine, il tema al centro di questi seminari. Inoltre, l’attenzione rivolta a “Safety e Security“ è anche argomento basilare dei contenuti trattati dal ciclo completo di seminari.
Riconoscere un pericolo. Sapere come e cosa fare
A partire da un esempio pratico, i partecipanti apprendono come determinare situazioni pericolose e come valutare i rischi che ne derivano in modo conforme alle normative. In qualità di esperto in questo settore, Pilz integra il contenuto del seminario non solo con una visione d’insieme sulle modifiche attuali ma anche su quelle future a cui saranno soggette le norme e le direttive in questo ambito. Grazie a un’applicazione per i ripari mobili, gli esperti Pilz svolgeranno una dimostrazione pratica su come definire i Performance Level PLr e sulla modalità di realizzazione di un concept di sicurezza. L’obiettivo è elaborare, insieme ai partecipanti, una soluzione tecnica di sicurezza per l’hardware e il software utile allo scopo.
Anche per il 2020, Pilz propone due differenti cicli di seminari nell’ambito dei suoi eventi formativi. Il secondo ciclo di seminari “Funzionamento sicuro di macchine e impianti” avrà inizio a settembre.
Per tutte le informazioni su contenuti, date e sedi degli eventi e per l’iscrizione alla serie gratuita di seminari “Sichere Automation 2020” (“Automazione sicura 2020”) fare clic qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch