Il nuovo sistema per ripari mobili PSENmech dotato di interblocco è già disponibile. Con questo sistema Pilz propone una soluzione di base conveniente per il controllo sicuro di ripari mobili.
Ostfildern, 10 nov 2020
Pilz a SPS Connect 2020 – Il nuovo sistema per ripari mobili PSENmech con interblocco per la protezione di persone e processi
Grazie al sistema per ripari mobili PSENmech, il riparo viene bloccato in sicurezza fino all’arresto della macchina o dell’impianto Viene evitato un riavvio involontario del movimento pericoloso finché il riparo è aperto. È inoltre possibile integrare il sistema per ripari mobili PSENmech con interblocco con uno sblocco di fuga e uno sblocco di emergenza che lo rendono ideale per l’impiego di ripari di accesso. Il sistema per ripari mobili PSENmech con interblocco è idoneo per la protezione di persone e processi in numerosi settori d’industria.
Robusto, resistente e flessibile!
Il sistema per ripari mobili con testa e attuatore 3D in metallo è resistente ad acqua, sporco e polvere. Grazie al suo design robusto, PSENmech può contare su una vita utile considerevole e una resistenza meccanica elevata. Le possibilità di scelta tra attuatori diversi e numerose posizioni di ingresso di azionamento rendono inoltre l’installazione rapida, semplice e flessibile per l’utente. Il sistema per ripari mobili garantisce in questo modo un elevato grado di disponibilità.
In combinazione con i moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2, PSENmech offre una soluzione completa e conveniente per il controllo dei ripari mobili con interblocco, il tutto da un unico produttore.
Ulteriori informazioni sulla soluzione di sistema sono disponibili qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch