Durante l’edizione 2022 della Fiera di Hannover (30.5. – 2.6.2022) che si svolgerà in modalità ibrida, Pilz presenterà soluzioni di automazione complete inclusive di safety e security con le quali realizzare un’automazione personalizzata e flessibile. Presso lo stand Pilz, i visitatori potranno richiedere personalmente tutte le informazioni sulle soluzioni adattabili in modo individuale. Tema centrale: redditività
Ostfildern, 12 apr 2022
Pilz alla fiera di Hannover 2022 pad. 9, stand D 17) – “Transforming Automation”. Con Pilz!
“Industrial Transformation” ed efficienza delle risorse sono le tematiche centrali del salone di Hannover. Anche il settore Packaging e imballaggio è coinvolto in questa trasformazione – Pilz svelerà come le soluzioni di sicurezza possono supportare la trasformazione.
Accesso e mobilità sicuri
Durante questo evento Pilz presenterà soluzioni di sicurezza per la gestione dell’accesso: come è possibile mettere in sicurezza i ripari mobili in modo efficiente e personalizzato? Altro focus tematico sarà l’intralogistica. Grazie a un’installazione interattiva, i visitatori dello stand potranno sperimentare come sia possibile implementare in sicurezza e soprattutto in modo produttivo nell’intralogistica, i sistemi a guida automatica con i prodotti e i servizi di Pilz.
Sistemi di controllo: la chiave per processi adattabili in modo individuale
Che i sistemi di controllo rappresentino la chiave per processi adattabili in modo individuale è illustrato da Pilz con l’esempio del “caricamento sicuro dei cartoni”: Con il pacchetto soluzione certificato TÜV Süd gli utenti beneficiano di una doppia flessibilità: possono scegliere il “proprio” sistema di controllato adattato in modo personalizzato all’applicazione. Oltre alla flessibilità è l’alimentazione a fare la differenza: Pilz dimostra come con il nuovo dispositivo base stand-alone PNOZ m C0 estremamente sottile della famiglia di prodotti dei moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2, anche le macchine di piccole dimensioni, indipendentemente dal tipo di macchina, impianto, paese o settore, possono essere automatizzate in modo conveniente e con un occhio attento alla performance. Questo a motivo del fatto che il nuovo alimentatore, estremamente compatto, dispone delle proprietà strutturali di un relè di sicurezza ma è più potente, come un sistema di controllo.
Direttamente “sul campo” per una maggiore sicurezza
Con il nuovo modulo I/O remoto PDP67 PN Pilz lancia nel corso del salone di Hannover la più recente integrazione alla gamma di prodotti per le applicazioni decentralizzate e per applicazioni direttamente “sul campo”. Grazie al grado di protezione IP67 e a una robusta custodia in zinco pressofuso, il nuovo modulo I/O remoto è la soluzione ottimale per un’installazione diretta sulla macchina. Essendo poi richiesta una sola variante del dispositivo, consente agli utilizzatori di risparmiare costi e spazio in fase di approvvigionamento.
Pilz: “makes sense”. Da 20 anni
Con lo slogan “Portugal Makes Sense” è il Portogallo il paese partner del Salone di Hannover 2022. Anche Pilz Portogallo è attiva dal 2002 nei principali rami di mercato del Paese. La filiale di Pilz supporta, con grande competenza ed esperienza nel settore dell’automazione sicura, soprattutto i clienti del settore Automotive e relativo indotto.
Pilz è inoltre impegnata attivamente in Portogallo in progetti orientati al futuro che troveranno realizzazione all’interno del consorzio con i centri per l’innovazione e le industrie all’avanguardia della tecnologia dell’Unione Europea nel quadro dei programmi Orizzonte 2020 e Next Generation. Ad Hannover i visitatori dello stand Pilz avranno l’occasione di incontrare gli esperti di Pilz Portogallo per un colloquio.
Per coloro che non avranno la possibilità di essere presenti al salone, Pilz ha realizzato i “Pilz Automation Days”, che si svolgeranno dal 17 al 19 maggio 2022 Nel corso di questo evento digitale, i partecipanti potranno richiedere ogni genere di informazioni su tematiche di attualità riguardanti “Safety, Security e Automation” e dialogare con gli esperti.
Per maggiori informazioni: www.pilz.com/automationdays
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch