All'edizione 2020 della fiera, il cui tema è "Components by Interpack 2020", Pilz, azienda leader nel settore dell'automazione, focalizzerà l'attenzione sulla presentazione di soluzioni flessibili per macchine per imballaggio. Oltre a concentrarsi sulla sicurezza delle macchine (Safety), massima attenzione sarà data anche all’Industrial Security a 360° applicata a packaging e imballaggio. Un particolare orientamento tematico sarà dedicato da Pilz all’area attinente al controllo in sicurezza degli accessi.
Ostfildern, 12 mar 2020
“Components Special Trade Fair by Interpack” 2020 a Düsseldorf: Pilz sarà presente presso il Pad. 18, Stand 18B02 - We pack. Safe and Secure!
Grazie al modello per ripari mobili Pilz esposto allo stand, i visitatori del salone di settore Interpack avranno modo di ottenere ogni genere di informazione sulle molteplici opzioni di impiego del sistema modulare per ripari mobili specificamente pensato per l’industria del packaging e dell’imballaggio.
Safety su tutti i fronti
Il sistema modulare per ripari mobili di Pilz include soluzioni personalizzate per ripari mobili, perfettamente in linea con i requisiti delle più diverse applicazioni richieste dal settore packaging e imballaggio. In base all’applicazione è possibile combinare diversi componenti. La variante “sensore per ripari mobili PSENmlock con collegamento in serie” offre, in combinazione con la soluzione di diagnostica Safety Device Diagnostics di Pilz, un valore aggiunto in particolar modo quando sono richiesti interventi ripetuti e frequenti nel processo di imballaggio: i singoli interruttori e/o ripari della macchina per l’imballaggio possono quindi essere controllati in modo mirato ed efficiente.
La Security inizia con il controllo degli accessi
Una gestione sicura degli accessi per macchine e impianti è essenziale anche nel settore del packaging e dell’imballaggio. Le soluzioni di automazione sono chiamate a rispondere anche a questo aspetto. Per questa ragione Pilz ha integrato la scelta della modalità operativa e la gestione delle autorizzazioni di accesso nelmodulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2. In quanto soluzione di sistema, questo modulo compatto, insieme all’unità di lettura PITreader del sistema di scelta della modalità operativa e di autorizzazione di accesso PITmode, consente di realizzare un controllo completo ed esaustivo degli accessi in aggiunta a una scelta delle modalità operative sicura dal punto di vista funzionale. Grazie alla tecnologia della chiave a transponder RFID codificata utilizzata in questo ambito viene garantita anche una “tracciabilità sicura”. In questo modo la soluzione composta da modulo compatto e sistema di scelta della modalità operativa e autorizzazione di accesso risulta idonea anche per le procedure e i processi legati al mercato dell’imballaggio per i quali è richiesta la sicurezza ai sensi di Safety e Industrial Security.
Un hardware per concept di sicurezza completi
Imprescindibile per un funzionamento ottimizzato è l'esistenza di una soluzione di sicurezza personalizzata e specifica per le macchine di imballaggio, indipendentemente dal fatto se si tratti di imballaggio primario, imballaggio secondario o imballaggio finale. Di rilevanza ancora maggiore diventa l’area attinente alla Industrial Security, in particolar modo per quanto concerne la protezione dei dati sensibili allo scopo di garantire quantomeno la disponibilità delle macchine per l’imballaggio. A tal fine è dunque necessaria una modalità procedurale omogenea e unitaria con riferimento al tema Safety & Security supportata da soluzioni hardware adeguate. In occasione del salone di settore di Düsseldorf, Pilz illustrerà come l’Application Firewall SecurityBridge, permetterà al modulo compatto di sicurezza PNOZmulti e al sistema di automazione PSS 4000 la protezione da attacchi della rete e la gestione dell’autorizzazione all’accesso anche nel settore alimentare o in quello farmaceutico. È così possibile mettere uno stop importante a manipolazioni, manomissioni o attacchi provenienti dall’esterno e diretti alla linea di imballaggio.
Pilz sarà presente presso il pad. 18, stand 18BO2. Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Pilz alla fiera: www.pilz.com/interpack
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch