Validazione della sicurezza per la sicurezza delle macchine

Il test per la corretta implementazione di misure di sicurezza

La quinta fase per la sicurezza delle macchine: la validazione di sicurezza

La quinta fase per la sicurezza delle macchine

Una validazione della sicurezza di macchine e impianti garantisce la corretta implementazione delle misure di protezione secondo le norme e i regolamenti richiesti e il perfetto funzionamento del sistema di sicurezza.

La validazione nel ciclo di vita delle macchine

Gli ingegneri Pilz verificano gli elementi critici per la sicurezza e le funzioni di sicurezza delle macchine.

Nel ciclo di vita di una macchina, il tema della validazione svolge un ruolo di primaria importanza per la sicurezza, sia per i costruttori che per gli operatori. Le norme e le direttive sulla sicurezza come ISO 13849, IEC 62061 e IEC 61508, prevedono quindi che i costruttori e gli utilizzatori di macchine eseguano una validazione dei sistemi di sicurezza. A tale proposito, diventa imprescindibile la conoscenza approfondita del ciclo di vita delle macchine ma anche dell’implementazione delle misure di sicurezza richieste.

Successivamente all’analisi tecnica della sicurezza si pone la questione se siano stati tenuti in considerazione tutti i rischi rilevanti per la sicurezza e trovata la giusta soluzione con misure adeguate. Solo attraverso la validazione è possibile stabilire se le misure necessarie alla riduzione del rischio siano state applicate correttamente e quindi se la macchina soddisfi in modo inequivocabile tutte le norme e direttive previste!

Validazione su misura: il ‘level’ giusto per ogni esigenza

Quale grado di validazione è opportuno e necessario?

Pilz offre una gamma di prestazioni e servizi personalizzati per una validazione delle macchine efficace ed efficiente, basata su un metodo strutturato, nelle categorie sicurezza delle macchine, riduzione del rischio, sicurezza funzionale e secondo altri requisiti normativi. Analogamente, la scelta è organizzata secondo tre livelli di servizi e prestazioni per la validazione e viene effettuata in modo specifico rispetto al progetto e ai requisiti e se i destinatari sono costruttori di macchine oppure operatori.

Metodo di validazione Level 1 Level 2 Level 3
Sicurezza delle macchine

♦♦

♦♦♦      

Riduzione del rischio  

♦♦♦

Sicurezza funzionale

♦♦

♦♦♦

Ulteriori prescrizioni    

Case studies Level 1 Level 2 Level 3
Marcatura CE, procedura di valutazione della conformità     ♦♦♦
Installazione complessa che richiede un’analisi dettagliata     ♦♦♦
Analisi da parte di Pilz come ente di controllo indipendente   ♦♦  
Modifiche minori a una macchina precedentemente validata   ♦♦  
Validazione basata su una macchina simile   ♦♦  
Trasferimento di macchine esistenti in una nuova sede    
Nuova verifica di macchine precedentemente validate    

Grado del controllo: ♦ basilare, ♦♦ dettagliato, ♦♦♦ completo in ogni parte

Servizi e prestazioni Pilz in dettaglio

Level 1

Level 2 Level 3
  • Verifica di base della sicurezza delle macchine 
  • Valutazione delle misure eseguite
  • Test funzionale casuale
  • Verifica dell’assegnazione di Plr
  • Valutazione dei principi di PL applicati
  • Verifica dettagliata della sicurezza delle macchine 
  • Valutazione delle misure eseguite
  • Valutazione dei 5 rischi principali
  • Test delle funzioni di sicurezza
  • Controllo della corretta installazione di funzioni di sicurezza e componenti
  • Verifica dell’implementazione di PL definita (PL ≥ PLr)
  • Verifica della legislazione sulla sicurezza delle macchine
  • Verifica di conformità alla norma di prodotto
  • Valutazione delle misure eseguite
  • Verifica dell’implementazione della riduzione del rischio
  • Test delle funzioni di sicurezza
  • Controllo della corretta installazione di funzioni di sicurezza e componenti
  • Simulazione di guasti/errori
  • Verifica dell’implementazione di PL definita (PL ≥ PLr)
  • Analisi del PL raggiunto (PL ≥ PLr) 

-Verifica di:

  • Specifica del requisito di sicurezza
  • Software di sicurezza
  • Sicurezza elettrica
  • Requisiti EMC/RE
  • Emissioni acustiche
  • Requisiti di apparecchi a pressione

I vantaggi in breve

  • Validazione su misura grazie a 3 diversi livelli di validazione
  • Complessità su misura e grado di dettaglio della validazione come da requisiti ed esigenze del cliente
  • Metodo di validazione con ottimo rapporto costi-benefici e know-how Pilz
  • Garanzia di conformità con le norme, che richiedono una validazione indipendente della sicurezza, e con le disposizioni
  • Sicurezza e protezione grazie a un ambiente di lavoro sicuro

 

Hai ancora domande? Contattaci!

Invia una mail

La validazione secondo Pilz – In poche parole per una visione d’insieme veloce

I prossimi passi verso la sicurezza delle macchine
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
L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio