Il 27 aprile 2023, l’organizzazione internazionale per la normazione (ISO) ha pubblicato la ristampa della norma ISO 13849-1. La norma è una delle norme fondamentali sulla sicurezza per la progettazione di sistemi di controllo di sicurezza per le macchine. La revisione riporta in dettaglio una serie di disposizioni e specifiche, ad esempio per la determinazione del Performance Level, fornendo così un supporto migliore durante l’applicazione, ma tiene conto anche del ruolo più importante svolto da software e validazione. Gli esperti in standardizzazione di Pilz raccomandano di iniziare a familiarizzare in anticipo con le prossime novità. La raccomandazione è rivolta a fabbricanti e operatori del settore costruzione di macchine e impianti.
Ostfildern, 27 apr 2023
La nuova versione di una norma importante per la sicurezza funzionale: pubblicata la ristampa di ISO 13849-1
La ISO 13849-1 “Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione” è, insieme a IEC 62061, la norma più importante per la sicurezza funzionale nella costruzione delle macchine. Rispetto alla versione precedente, il documento riporta disposizioni più precise per i parametri di rischio utilizzati per determinare il Performance Level (PLr) richiesto con cui è possibile classificare in livelli il grado di riduzione del rischio.
La norma illustra, grazie a 5 fattori, quali sono le opzioni per evitare i pericoli e come determinare la probabilità che si verifichino. Tra i fattori rientrano, ad esempio, la celerità con cui si manifesta un pericolo (ad es. immediato o rallentato) oppure la possibilità di evitare il pericolo (ad es. con la fuga). I fabbricanti e gli operatori di macchine devono tenere conto degli adeguamenti in fase di classificazione del rischio dei loro concept di sicurezza.
Per i costruttori di macchine ciò significa anche ottenere una maggiore flessibilità. Ogni funzione di sicurezza può quindi essere realizzata grazie alla combinazione di molteplici sottosistemi. Questi ultimi sono disponibili come sottosistemi già validati dal produttore oppure come nuovi sottosistemi progettati e realizzati dal fabbricante della macchina o dall’integratore.
I nuovi requisiti per il software applicativo
Un aspetto importante considera i requisiti relativi a software e gestione della sicurezza funzionale, in particolare quelli riguardanti il software applicativo per la sicurezza (Safety Related Application Software – SRASW). La norma contiene disposizioni concrete, come la configurazione del processo di progettazione e validazione del software in base ai Performance Level.
Supporto in fase di implementazione
Il prossimo passo è ora l’armonizzazione rispetto alla norma UE EN ISO 13849-1. Non è ancora chiaro se, successivamente, sarà previsto un periodo di transizione per l’applicazione obbligatoria e quale durata tale periodo potrebbe avere. “La ISO 13849-1 non è certamente una norma totalmente nuova, ma costruttori e operatori dovrebbero comunque iniziare a familiarizzare con le prossime novità”, ha dichiarato Jürgen Bukowski, Pilz International Service Group. “Queste hanno sicuramente un impatto e conseguenze rilevanti sulla costruzione di macchine sicure. Con un minimo di supporto e di esperienza pratica, molte delle specifiche possono essere riutilizzate”.
Pilz, azienda leader nell’Automazione, ha partecipato attivamente alla riedizione della nuova versione della norma. Gli esperti Pilz forniscono il loro supporto contribuendo a implementare con successo i nuovi requisiti di legge. In quest’ottica, Pilz propone un’offerta su misura in termini di servizi e consulenza per ciascuna fase del ciclo di vita di una macchina e trasmette il proprio know-how e competenza attraverso una serie di corsi di formazione completi e certificati sulla sicurezza funzionale.
Offerta corsi Pilz:
Sicurezza funzionale secondo EN ISO 13849-1 ed EN/IEC 62061
CEFS - Certified Expert in Functional Safety
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch