La flessibilità nella produzione oggigiorno è imprescindibile. Macchine e impianti hanno la necessità di essere ampliati o convertiti per rispondere rapidamente alle nuove opportunità di mercato. Spesso anche l’aggiornamento e il retrofit di macchine obsolete è molto conveniente. Sfruttate le potenzialità offerte dal retrofit! Pilz è il partner ideale per la consulenza in ambito riconversione o per la validazione delle modifiche a macchine e impianti. Perché anche in caso di retrofit è necessario garantire sempre e comunque la sicurezza della macchina.
Retrofit con Pilz
Adeguare, espandere e ammodernare le macchine.
Il retrofit: vita utile prolungata per le macchine
Incrementate in misura considerevole la produttività aggiornando le vostre macchine con la tecnologia di ultimissima generazione! Si tratta di un’operazione necessaria: dopo lunghi periodi di utilizzo si possono verificare malfunzionamenti nell’ambito della sicurezza di macchine e impianti. Le misure di protezione infatti possono ad esempio risultare obsolete ed essere soggette a manomissioni e manipolazioni. Accade anche spesso che la tecnologia dei sistemi di controllo e azionamento sia superata mentre i componenti meccanici non siano per nulla usurati.
Risparmio sui costi grazie al retrofit
Grazie a un retrofit ben progettato e realizzato, è possibile equipaggiare macchine ritenute obsolete con una tecnologia di controllo, sicurezza ed elettronica altamente innovativa. I costi sono notevolmente inferiori rispetto ad investimenti in nuovi macchinari. Il retrofit è in grado di rendere la macchina non solo nuovamente sicura ma di incrementarne la produttività e la disponibilità. Se la produzione si svolge nuovamente in modo razionale e senza guasti ed errori, l’investimento realizzato nell’adeguamento si ammortizza in tempi brevi.
Il supporto di Pilz nell’adeguamento di macchine e impianti
In caso di retrofit, Pilz svolge un’analisi completa di tecnologia e sistema per conto del cliente. Solo in un momento successivo si decide quali componenti debbano essere parte integrante del retrofit. Eventuali modifiche tecniche ai fini di un’operatività sicura e conveniente nonché le direttive e normative vigenti dovranno essere osservate e implementate. Di norma l’adeguamento di una macchina implica una nuova valutazione del rischio come pure una nuova marcatura CE.
Pilz è specialista in questo settore. Insieme al cliente in qualità di operatore, Pilz elabora esigenze e requisiti, certifica lo stato effettivo delle macchine in sede di valutazione tecnica della sicurezza e sviluppa un concept per l’adeguamento della macchina.
Automazione sicura. Sicuramente Pilz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]