Le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II Tipo 3 di Pilz sono attualmente le prime al mondo dotate di un’omologazione dell’organizzazione globale di controllo Underwriters Laboratories (UL) con sede a Northbrook, USA. La certificazione attesta che le barriere fotoelettriche di sicurezza soddisfano gli standard e le norme di sicurezza nazionali di USA e Canada. Questo fattore risulta vantaggioso per i costruttori di macchine quando esportano in questi mercati.
Ostfildern, 12 ago 2021
Barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II di Pilz: prime barriere fotoelettriche di Tipo 3 al mondo dotate di certificazione UL per il mercato USA e Canada - Mercato libero per il Tipo 3!
Le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II Tipo 3 hanno superato con successo il processo di certificazione di UL, leader a livello globale nella scienza della sicurezza. La certificazione UL offre supporto ad aziende e utenti nell’immissione dei loro prodotti e sistemi sul mercato nordamericano. I clienti in loco beneficiano di una messa in servizio eseguita in tempi più rapidi.
Già dal 2016 gli unici per applicazioni di Tipo 3
Con le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II Tipo 3, introdotte nel 2016 come novità a livello mondiale per questa categoria di sicurezza, è possibile implementare con grande facilità applicazioni della categoria di sicurezza di Performance Level “d” (PL “d”). In ultima analisi questo permette di risparmiare sui costi di progettazione, poiché non è necessario scegliere un dispositivo sovradimensionato.
Uniche in tutto il mondo, anche resistenti a urti
La famiglia di prodotti delle barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II consente di poter intervenire con sicurezza nel processo di produzione. A seconda dell’applicazione, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II soddisfano i requisiti della norma EN/IEC 61496- 1/-2 "Sicurezza del macchinario – Apparecchi elettrosensibili" con protezione dito, mano e corpo. Inoltre le barriere fotoelettriche di sicurezza di Pilz sono le uniche sul mercato dotate di resistenza a urti pari a 50 g. Le barriere dall’estremamente elevata resistenza agli urti sono adatte in modo ottimale per ambienti industriali con condizioni gravose. In particolare, anche in applicazioni robotizzate, macchine per l’imballaggio e il packaging e nelle presse, garantiscono la sicurezza produttiva. In questo modo, le barriere PSENopt II offrono una maggiore flessibilità tenendo conto anche del luogo di impiego.
In combinazione con la tecnologia di controllo di Pilz, ad esempio il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2, le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II costituiscono una soluzione completa conveniente e sicura per tutti i settori e aree di impiego.
Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch