Per garantire la sicurezza degli interventi di manutenzione, il nuovo sistema “Key in pocket” di Pilz protegge gli operatori dal riavvio non autorizzato della macchina. Il sistema di sicurezza digitale per la manutenzione basato sul sistema di autorizzazione all’accesso PITreader garantisce Safety e Industrial Security. Solo le persone autorizzate possono accedere alla macchina o all’impianto durante la manutenzione, escludendo così qualsiasi manipolazione ed errore operativo.
Ostfildern, 4 ott 2022
La soluzione “Key-in-pocket” di Pilz protegge da riavvii e manipolazioni - Manutenzione dell’impianto sicura e protetta
Gli impianti di grandi dimensioni, spesso, hanno numerose zone pericolose protette da recinzioni. Ciò comporta requisiti particolari in termini di sicurezza: Ad esempio, l’ingresso alla macchina/impianto deve essere consentito solo alle persone autorizzate per la manutenzione. Inoltre, è necessario garantire che tutte le persone abbiano lasciato la zona pericolosa al riavvio dell’impianto.
Con “Key in Pocket”, Pilz presenta una soluzione di sicurezza digitale per la manutenzione che soddisfa i requisiti di Safety e Industrial Security. Questa soluzione impedisce il riavvio della macchina durante le attività di manutenzione e l’accesso alle persone non autorizzate. In questo modo, questa soluzione garantisce la sicurezza da un eventuale riavvio pericoloso (safety) e, al tempo stesso, consente di escludere potenziali manipolazioni delle attività di manutenzione (Industrial Security).
L’autenticazione come base
La soluzione „Key in pocket“ si basa sul sistema di autorizzazione all’accesso PITreader e viene realizzata con il sistema di controllo compatto configurabile PNOZmulti 2 o con il sistema di automazione PSS 4000. Gli utenti ricevono su una chiave RFID le loro autorizzazioni personali che vengono lette al riparo mobile con PITreader. In tal modo, possono autenticarsi all’impianto uno o più utenti autorizzati per le attività di manutenzione. L’azienda sa sempre chi accede alla macchina e per quale compito e può anche assegnare autorizzazioni temporanee. Dopo l’autenticazione, l’ID di sicurezza personale dell’utente viene memorizzato in un elenco sicuro nel sistema di controllo. A questo punto è possibile spegnere la macchina, aprire il riparo mobile e accedere alla macchina. Nel frattempo, le chiavi RFID restano nelle tasche dei rispettivi utenti (Key in Pocket). Al termine della manutenzione tutto il personale lascia la zona pericolosa ed effettua il logout. Gli ID di sicurezza vengono rimossi dall’elenco di sicurezza del sistema di controllo Pilz ed è possibile riavviare la macchina.
Manutenzione semplice e sicura
La soluzione di sicurezza digitale per la manutenzione è stata progettata appositamente per le macchine con aree pericolose protette da recinzioni. È un’alternativa economica ed efficiente ai sistemi meccanici di protezione lockout tagout che vengono montati su tutti i ripari. È possibile entrare e uscire dall’impianto da diversi ripari, quindi “Key-in-pocket” offre al personale una maggiore flessibilità e un risparmio di tempo durante la manutenzione.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch