In questa sezione sono disponibili le risposte relative alla sicurezza delle macchine, Direttiva Attrezzature in Uso, Direttive e Norme. Gli esperti Pilz sono a completa disposizione per rispondere alle vostre domande personali.
FAQ: Leggi e Norme
Siete alla ricerca di una risposta relativa alla sicurezza delle macchine?
Panoramica FAQ: Leggi e Norme
Categoria
Azzera filtro
- In caso di azionamento dell’arresto di emergenza di una linea di macchine, occorre resettare/ripristinare l’arresto di emergenza di ogni singola macchina?
- Cosa cambia con la norma EN ISO 12100?
- Quale deve essere il colore di un pulsante di arresto di zona?
- Per semplificare un collegamento (strutturato secondo la Cat. 4) è possibile attivare in serie il maggior numero possibile di pulsanti di arresto di emergenza?
- Cosa si intende con “Insieme di macchine”?
- Quando si può parlare di “persona idonea”?
- Quando un trasportatore continuo non può più essere ritenuto accessibile?
- Qual è la differenza tra norme di tipo A, B e C?
- Esiste una norma che indica la velocità ridotta prevista, ad esempio di nastri trasportatori, se il nastro non è dotato di protezioni perimetrali?
- È possibile utilizzare sullo stesso impianto arresti di emergenza monocanale e bicanale?
- Un selettore modale deve essere controllato in modo sicuro?
Top
Quartier generale
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Inside Sales
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]
Assistenza tecnica
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]
Questo articolo è stato utile?