In occasione del congresso internazionale e dell’esposizione di settore Rail Live (Madrid (Spagna), dal 31 marzo al 2 aprile 2020), Pilz svelerà come le soluzioni di automazione collaudate e testate specifiche di settore siano implementabili per task di comando e controllo sui mezzi di trasporto su rotaia e sulle linee ferroviarie. Nel corso della conferenza che si terrà in concomitanza all’evento, gli esperti Pilz si esprimeranno in merito al tema “Dall’iniziativa Industrie 4.0 al programma Rail 4.0”.
Ostfildern, 3 mar 2020
Pilz è presente a Rail Live, stand 69 - Pronti per un futuro digitale!
Il prodotto di punta che Pilz esporrà durante questo evento è il sistema di automazione PSS 4000-R con le sue molteplici e variegate possibilità di impiego per i task di controllo e comando digitali impiegati nel traffico su rotaia. PSS 4000-R include già, come caratteristica di prodotto, le certificazioni in materia di sicurezza specifiche per il sistema ferroviario. Il sistema di automazione è abilitato SIL 4 per l’intera applicazione.
In occasione di Rail Live, basandosi sull’esempio di un dispositivo di comando per gli scambi, Pilz illustrerà come con il sistema di automazione PSS 4000-R sia possibile controllare, in modo sicuro ed efficiente, gli elementi di campo della tecnologia di controllo e sicurezza. In un contesto di questo tipo, il sistema di automazione sicuro PSS 4000-R funge da Object Controller. Un sistema di controllo così concepito traduce i segnali digitali in entrata in comandi di controllo che possono essere interpretati dal terminale (in questo caso lo scambio).
La combinazione perfetta del relativo software e del servizio consulenza ed engineering completo di Pilz rende così possibile realizzare soluzioni di automazione digitali e convenienti in grado di soddisfare ogni genere di esigenza e requisito in materia di affidabilità e sicurezza.
Dall’iniziativa Industrie 4.0 al programma Rail 4.0
Grazie a soluzioni digitali sicure e collegate in rete come Object Controller, Pilz supporta gestori di sistema, operatori di rete e installatori nel percorso verso “Rail 4.0”. Il 1° aprile, nel corso della conferenza che si terrà in concomitanza all’evento, Jan van der Heide, esperto per il settore ferroviario in Pilz, illustrerà gli strumenti evoluti, connessi in rete e digitali finalizzati alla realizzazione di “Rail 4.0”.
Anche gli Object Controller saranno al centro di una tavola rotonda che si terrà anch’essa il 1° aprile: l’esperto Pilz Jan Puig modererà la discussione avente per tema “Gli Object Controller abilitati EULYNX sono la chiave per soluzioni flessibili in linea con il programma “Rail 4.0”?”.
Pilz espone allo stand 69.
Per maggiori informazioni sulla partecipazione alla fiera di Pilz fare clic qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch