Pilz, azienda leader in automazione, ha vinto il bando di gara indetto da Trafikverket, l’Agenzia dei trasporti svedese. Pilz ha ottenuto il contratto per l’ammodernamento della struttura di comunicazione per l’intera rete ferroviaria del paese scandinavo. Basandosi sul sistema di controllo specificamente sviluppato da Pilz per questo settore, la trasmissione dati sarà convertita da tecnologia analogica in rame a tecnologia in fibra ottica, maggiormente affidabile ed efficiente.
Ostfildern, 14 dic 2023
L’amministrazione dei trasporti Trafikverket affida a Pilz e alla sua innovativa soluzione il progetto di digitalizzazione del settore ferroviario in Svezia - Tecnica di controllo sicura per la rete del trasporto su rotaia svedese
Trafikverket ha recentemente reso noto che Pilz si è aggiudicata il bando di gara “Safe Relay Messages over Opto (SRO)” a cui ha preso parte insieme ad altri contendenti. In questo modo, l’infrastruttura delle tratte ferroviarie sarà gradualmente equipaggiata con tecnologia digitale. Trafikverket è proprietaria e gestore, con 14200 km, di gran parte della rete ferroviaria svedese.
Digitalizzazione? Ma certo! E in totale sicurezza
L’innovativo sistema di controllo per il trasporto su rotaia di Pilz, basato su Ethernet real-time SafetyNET p, si occuperà di gestire la comunicazione tra i posti di manovra e i posti di comando e controllo sulla tratta. In questo modo, ad esempio, è possibile trasmettere informazioni sul carico o il grado di sfruttamento di una tratta oppure controllare i segnali. I segnali I/O digitali vengono trasmessi quindi attraverso sistemi di connessione a lunga distanza in fibra ottica. La soluzione Pilz assicura inoltre il funzionamento sicuro secondo SIL4 e in conformità a EN 50126.
Ulteriori informazioni sulle soluzioni di digitalizzazione Pilz per il settore ferroviario sono disponibili qui
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]