Pilz sviluppa costantemente la sua offerta internazionale di qualifiche di livello Esperto: i partecipanti al corso possono ora migliorare le proprie competenze anche nell’area della sicurezza funzionale portandole al livello Esperto. La qualifica CEFS – Certified Expert in Functional Safety certificata da TÜV Nord eroga non solo un know-how teorico completo, come le prescrizioni normative di ISO 13849 ed EN IEC 62061: dopo avere superato con successo un esame, i partecipanti saranno in grado di creare e valutare, in autonomia, sistemi di sicurezza complessi, dal progetto alla verifica fino all’implementazione.
Ostfildern, 31 mar 2022
La nuova qualifica Pilz CEFS – Certified Expert in Functional Safety - Pronti per la sicurezza funzionale
La formazione di perfezionamento CEFS si rivolge in particolar modo a fabbricanti di macchine, costruttori e integratori con conoscenze pregresse nel settore della sicurezza funzionale e che rivestono speciali responsabilità per quanto concerne i sistemi di controllo di sicurezza. CEFS si rivolge inoltre a specialisti che, nella quotidianità della loro professione, sono responsabili di macchine nuove e preesistenti, come ad esempio ingegneri progettisti o della sicurezza.
Mix di teoria e pratica
La durata del corso è di due giorni nel corso dei quali gli esperti Pilz illustreranno tutte le norme e i requisiti tecnici attualmente richiesti a un sistema in materia di sicurezza funzionale delle macchine. Una particolarità della certificazione Pilz: il focus è incentrato su quanto prescritto dalle due Norme ISO 13849 ed EN IEC 62061, i punti in comune e le differenze.
Partendo dai fondamenti dei sistemi di controllo di sicurezza, la formazione tratta anche la progettazione di tali sistemi o come evitare e gestire i guasti di sistema. L’impiego di un modello di macchina virtuale e le esercitazioni orientate all’applicazione pratica svolte durante il training consentono di rendere maggiormente fruibile e vicina alla realtà del lavoro quotidiano la creazione di sistemi di sicurezza complessi per casi applicativi specifici.
Riconosciuto in tutto il mondo
Dopo avere superato un esame, i partecipanti ricevono un certificato rilasciato da TÜV NORD e riconosciuto a livello internazionale che abilita al titolo di “CEFS– Certified Expert in Functional Safety”.
Per maggiori informazioni sulla qualifica e sulla registrazione al corso
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch