Material de imprensa para SPS – Smart Production Solutions 2023

Caros editores, todos os materiais do nosso portfólio midiático sobre a SPS – Smart Production Solutions de 2023 estão disponíveis neste espaço. Gostaríamos que vocês usassem nossas informações para cobrir o evento.

Se tiverem dúvidas ou precisarem de mais materiais, entrem em contato pelo e-mail [email protected].

Comunicados de imprensa

Na feira SPS smart production solution (14 a 16/11/2023, Nurembergue), a Pilz mostrará tecnologias e soluções que tornam as máquinas seguras e protegidas, mesmo no contexto da nova Diretriz de Máquinas. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz na SPS Smart Production Solutions 2023 - Uma olhada na nova Diretriz de Máquinas - Safety & Security in Transformation

Como os desafios da transformação digital podem ser superados com segurança? Na feira comercial SPS smart production solution (14 a 16/11/2023 em Nurembergue), a empresa de automação Pilz apresentará tecnologias e soluções que tornam as máquinas seguras e protegidas. O foco serão o Identification and Access Management (I.A.M, Gerenciamento de Identificação e Acesso) e o firewall de aplicativos SecurityBridge. Entre os outros tópicos estão sistemas de portas de proteção seguros, conectividade com IO-Link Safety e Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). No estande da feira, os especialistas da Pilz explicam ao vivo, no painel de especialistas, as inovações tecnológicas e normativas na área de Safety e Security, como, por exemplo, os efeitos da nova Diretriz de Máquinas.

Mais
O minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 da Pilz oferece agora o sistema de comunicação aberto EtherCAT em combinação com o protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Isso possibilita a transmissão de informações relevantes para o controle e para a segurança, aumentando a eficiência da produção. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O minicontrolador configurável PNOZmulti 2 da Pilz agora com conexão FSoE (= FailSafe over EtherCAT): combinação da transmissão segura dos dados com arquiteturas flexíveis

Para uma produção eficiente, os conceitos de segurança devem poder ser perfeitamente integrados aos conceitos das máquinas. Por isso, o minicontrolador seguro configurável PNOZmulti 2 da Pilz é compatível com o sistema de comunicação aberto EtherCAT em combinação com o protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). O PNOZmulti 2 possibilita a transmissão de informações relevantes para o controle e para a segurança e, portanto, visa a eficiência na produção. O PNOZmulti 2 oferece agora possibilidades de ampliação flexíveis e econômicas para a conexão de estruturas de sistemas relevantes para a segurança.

Mais
A Pilz amplia o seu portfólio na área de dispositivos de travamento de segurança com dois novos sensores: PSENmlock mini para aplicações com restrição de espaço e PSENslock 2 com design higiênico otimizado e novas variantes com componentes de aço inoxidável. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Novos dispositivos de travamento de segurança da Pilz: PSENmlock mini e PSENslock 2 para maior produtividade - novos monitores de porta pequenos, robustos e resistentes

Ao proteger os dispositivos de proteção separadores, uma grande variedade de fatores deve ser levada em conta dependendo da aplicação, como o tipo de porta de proteção e a respectiva situação de instalação e uso. A Pilz amplia o seu portfólio na área de dispositivos de travamento de segurança com dois novos sensores: PSENmlock mini para aplicações com restrição de espaço e PSENslock 2 com design higiênico otimizado e novas variantes com componentes de aço inoxidável. Ambos os sensores oferecem vantagens específicas para as indústrias de embalagens, farmacêutica e de alimentos e bebidas. Os dois dispositivos de travamento de segurança são caracterizados por um alto nível de proteção contra manipulação e maior flexibilidade para o usuário. Isso tem um efeito positivo na produtividade.

Mais
O sistema de comunicação IO-Link padronizado e independente do fabricante agora pode ser usado com todas as suas vantagens para a segurança funcional: o pacote IO-Link Safety da Pilz agora permite a integração da segurança funcional até no campo. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Solução de sistema completo e seguro da Pilz para IO-Link Safety composta por Master, aparelhos de campo e acessórios - Conectividade segura no campo

Pela primeira vez, está disponível um sistema de IO-Link Safety completo para a comunicação segura no campo: a solução do sistema da Pilz inclui Master, sensores, aparelhos de campo e acessórios adequados. Os primeiros aparelhos do portfólio da Pilz equipados com a funcionalidade IO-Link Safety são a cortina de luz de segurança PSENopt II advanced IOLS, a unidade de comando PITgatebox IOLS e o IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. O pacote completo da especialista em automação segura simplifica a integração da tecnologia IO-Link Safety em máquinas e instalações.

Mais

Outros conteúdos

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório