Excelência em Safety e Security para sua produção de baterias

A demanda por baterias de íon de lítio está crescendo rapidamente, principalmente no setor de veículos elétricos, eletrônicos de consumo e sistemas de armazenamento de energia. Essa demanda crescente exige baterias cada vez mais eficientes, o que leva a uma maior automação e digitalização na produção de baterias. Com suas soluções de automação e serviços para Safety e Security, a Pilz auxilia na mudança para uma mobilidade sustentável.

Preparado para o futuro da produção de baterias com Safety e Security

Símbolo azul de bateria sobre fundo técnico

A produção de baterias de íon de lítio é complexa e exige o controle e a proteção de diversos processos térmicos e químicos. Medidas de segurança cuidadosamente implementadas são necessárias para minimizar os riscos na produção e, ao mesmo tempo, auxiliar a produtividade da instalação.

As soluções de segurança da Pilz, compostas por sensores e sistemas de comando, monitoram e controlam não apenas portas de proteção e áreas de perigo abertas, mas também temperatura, pressão e nível de enchimento.

Confie em nossos especialistas e soluções

Liberdade de transporte para suas máquinas

Grupo de pessoas em frente a um laptop

Certifique-se de que suas máquinas e instalações estejam em conformidade com os requisitos legais aplicáveis na Ásia, na Europa, na América do Sul ou nos Estados Unidos. Isso garante a flexibilidade máxima para o uso das suas máquinas.

Se as máquinas e instalações forem fabricadas na Ásia e utilizadas na Europa, a Pilz auxilia os fabricantes com a marcação CE. Também é possível uma certificação para os EUA com IC-USA.

Nossa rede global de especialistas oferece suporte abrangente de um só lugar que vai desde a apreciação de risco do projeto (DRA), passando pelo teste de aceitação de fábrica (FAT) até o teste de aceitação no local (SAT).

Conhecimentos de segurança para seus funcionários

Homem e mulher olhando para um monitor e treinamentos da Pilz

Fabricantes e operadores de máquinas são  obrigados legalmente a garantir a segurança de máquinas, instalações e dispositivos. Por meio de treinamentos, você aprenderá como reconhecer riscos e evitar acidentes.

Treinamos seus funcionários sobre os tópicos de segurança de máquinas e requisitos de conformidade de máquinas, como a marcação CE. Os treinamento abrangem vários níveis e programas de treinamento certificados.

Produtos seguros para suas máquinas

Funcionário de produção em frente a uma máquina com dispositivos de travamento de segurança da Pilz

As chaves de segurança, os dispositivos de travamento de segurança e os sensores ópticos da Pilz são utilizados em portas de proteção, áreas de perigo abertas e áreas de acesso de máquinas. A seleção depende das exigências e do nível de segurança da função.

Em combinação com os comandos da Pilz, é obtida uma solução completa personalizada que monitora pressão e temperatura, bem como funções de segurança e se comunica com outros comandos.

Para evitar o acesso não autorizado, os operadores podem usar o Identification and Access Management System (Sistema de Gerenciamento de Identificação e Acesso, IAM), que autentica os usuários de acordo com os níveis de autorização e protege o acesso.

Produzir baterias de íons de lítio com segurança

Baterias em uma esteira transportadora em uma fábrica

A produção de baterias envolve várias etapas. Essas etapas vão desde a mistura da pasta, o revestimento, a secagem e o corte dos eletrodos até a montagem da célula e do módulo, bem como o teste e o armazenamento das baterias. Em cada uma dessas etapas, devem ser consideradas e implementadas diversas exigências de segurança.

A Pilz auxilia com soluções de automação e serviços para Safety e Security.

 

Resumo das vantagens

  • Com as certificações CE, IC-USA ou NR12, as máquinas podem ser exportadas para diversos países e colocadas em funcionamento, garantindo liberdade de transporte para suas máquinas
  • Tudo de um só fornecedor, como serviços de Safety e Security e soluções de segurança de última geração em todo o mundo
  • Rede global de especialistas com contatos perto de você
  • Soluções de produto para Safety e Security. Monitoramento e controle de todas as funções relevantes para a segurança com sensores e controladores da Pilz
  • Monitoramento de outros valores, como pressão, temperatura e nível de enchimento
  • Proteção contra acesso e entrada não autorizados por meio de sistemas inteligentes de autorização e acesso

Soluções completas para a produção de baterias

Mais informações

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]