Persmap SPS Smart Production Solutions 2025

Beste redacteuren, hier vindt u al het materiaal uit onze persmap over de SPS Smart Production Solutions 2025. Wij stellen het op prijs als u onze informatie gebruikt voor uw berichtgeving!

Als u vragen hebt of meer materiaal wilt hebben, stuur dan een e-mail naar [email protected]

SPS Smart Production Solutions 2025

Persberichten

Op SPS - Smart Production Solutions (25 - 27 november 2025) geeft Pilz informatie over hoe automatiseringsoplossingen met Safety en Security de veranderingen in de productie ondersteunen en mede vormgeven. In het middelpunt: Het nieuwe digitale Myzel Lifecycle Platform voor het beheer van machines en personeel gedurende de hele levenscyclus. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz op de SPS – Smart Production Solutions 2025, hal 9, stand 370 – "Safety und Security in Transformation" – Innovaties voor de digitale transformatie

Op de SPS - Smart Production Solutions (25 - 27 november 2025) geeft Pilz informatie over hoe automatiseringsoplossingen met Safety en Security de digitale transformatie in de productie ondersteunen en helpen vormgeven. Hiertoe presenteert het automatiseringsbedrijf een nieuw product in zijn stand: Het digitale Myzel Lifecycle Platform voor het beheer van machines en personeel gedurende de gehele levenscyclus. Pilz presenteert in Neurenberg ook zijn nieuwste aanvullingen op het Pilz IO-Link Safety-systeem voor veilige en flexibele connectiviteit – de eerste gecertificeerde IO-Link Safety Master ter wereld "Master IOLS" en de bedieningseenheid "PITgatebox IOLS".

Meer
Er zijn nu meer productvarianten beschikbaar voor het veilige heksysteem PSENmgate van Pilz. Deze kunnen worden gebruikt om individuele veiligheidsconcepten voor toegangsbeveiliging op maat te implementeren voor meer toepassingsgebieden. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nieuwe productvarianten voor het heksysteem PSENmgate van Pilz – ruime keuze aan varianten voor een flexibelere hekbeveiliging

Er zijn nu meer productvarianten beschikbaar voor het veilige heksysteem PSENmgate van Pilz: Een nieuwe variant voor meer bedieningsfuncties en een andere met geoptimaliseerde kabelgeleiding voor snellere installatie. Het systeem wordt aangevuld met een deurgreepmodule die speciaal ontworpen is voor zwenkdeuren. Hierdoor biedt de PSENmgate meer gebruiksgemak en een flexibelere installatie. De nieuwe varianten van het heksysteem zijn dus nog breder toepasbaar – bijvoorbeeld in de verpakkingstechnologie, de machinebouw of voor robottoepassingen.

Meer
De snelle inbedrijfstelling van modulaire en decentrale productie-installaties wordt in het IO-Link Safety-systeem van Pilz o.a. door de IO-Link Safety Master PDP67 als decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing uitgevoerd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IO-Link Safety Master voor de decentrale communicatie in het IO-Link Safety-systeem van Pilz - flexibele allrounder tot in het veld

De snelle inbedrijfstelling van modulaire en decentrale productie-installaties is een belangrijk aspect van de gedigitaliseerde industriële productie. In het IO-Link Safety-systeem van Pilz is daarvoor nu de IO-Link Safety Master PDP67 beschikbaar. Hiermee kan de bidirectionele communicatie tot op veldniveau eenvoudig worden gerealiseerd. Als decentrale interface met de bovenliggende veiligheidsbesturing maakt hij verschillende aansluitingen zoals veiligheidssensoren met IO-Link Safety of standaard IO-Link-sensoren of -actuatoren mogelijk. Gebruikers profiteren van een flexibel te ontwikkelen, naadloze en veilige communicatie in het veld tot en met de hoogste veiligheidscategorie PLe/SIL3 – of het nu gaat om veiligheidsgerelateerde communicatie of standaardcommunicatie.

Meer
Machines en installaties live en veilig aansturen: Met de PITgatebox IOLS presenteert Pilz een nieuwe variant van zijn bedieningseenheid met IO-Link Safety-technologie. Deze biedt meer transparantie en productiviteit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Bedieningseenheid PITgatebox van Pilz nu met IO-Link Safety-aansluiting – Meer efficiëntie en veiligheid voor heksystemen

Automatiseringsexpert Pilz breidt zijn IO-Link Safety-systeem nu uit met de bedieningseenheid PITgatebox IOLS. Hiermee kunnen machines en installaties niet alleen veilig, maar ook eenvoudiger en efficiënter worden aangestuurd. PITgatebox IOLS verzendt diagnosegegevens in realtime, bijvoorbeeld over de deurstatus en de bedrijfsstatus van heksystemen, rechtstreeks naar de installatiebesturing via de IO-Link Safety Master. Gebruikers profiteren van lagere onderhouds- en bedrijfskosten en efficiëntere heksystemen.

Meer

Meer inhoud

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld