SPS Smart Production Solutions 2025 basın paketi

Sayın editörler, bu yıl gerçekleştirilecek olan SPS Smart Production Solutions 2025 için basın paketimizde yer verilen tüm materyalleri burada bulabilirsiniz. Bilgilerimizi basında yer alan haberlerinizde kullanırsanız çok seviniriz.

Sorunuz varsa veya daha fazla materyale ihtiyaç duyuyorsanız lütfen [email protected] adresi ile iletişime geçin

SPS Smart Production Solutions 2025

Basın bültenleri

Pilz, 25-27 Kasım 2025’te düzenlenecek Akıllı Üretim Çözümleri (SPS) fuarında, Emniyet ve Güvenlik donanımlı otomasyon çözümlerinin üretimdeki dönüşümü nasıl destekleyebileceği ve şekillendirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgiler verecek. Odaklanılacak alanlardan biri de, tüm yaşam döngüsü boyunca makine ve personel yönetimi için kullanılabilecek yeni dijital Myzel Lifecycle Platform. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz, Akıllı Üretim Çözümleri 2025'te (SPS), Salon 9, Stand 370’de - “Dönüşümde Emniyet ve Güvenlik” - Dönüşüm için emniyetli otomasyon

Pilz, 25-27 Kasım 2025’te düzenlenecek Akıllı Üretim Çözümleri (SPS) fuarında, Emniyet ve Güvenlik donanımlı otomasyon çözümlerinin üretimdeki dijital dönüşümü nasıl destekleyebileceği ve şekillendirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgiler verecek. Otomasyon uzmanı, standında yeni bir ürünün tanıtımını yapıyor: tüm yaşam döngüsü boyunca makine ve personel yönetimi için kullanılabilecek dijital Myzel Lifecycle Platform. Buna ek olarak Pilz, Nürnberg'de emniyetli, esnek bağlantı için Pilz IO-Link Safety sistemindeki en son yenilikleri sunacak: dünyanın ilk sertifikalı IO-Link Safety Master'ı "Master IOLS" ve kontrol ünitesi "PITgatebox IOLS".

Daha fazla
Pilz PSENmgate emniyet kapısı sistemi için artık ek ürün versiyonları sunuyor. Bu yeni versiyonlar, erişim koruması için özelleştirilmiş emniyet konseptlerinin uygulanmasını mümkün kılar ve ek uygulama alanları kapsar. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'den PSENmgate emniyet kapısı sistemi için yeni ürün versiyonları - daha esnek kapı koruması için çok sayıda seçenek

Pilz PSENmgate emniyet kapısı sistemi için artık ek ürün versiyonları sunuyor: Daha fazla çalıştırma fonksiyonu sağlayan yeni bir versiyon ve daha hızlı kurulum için optimize edilmiş kablolamaya sahip bir diğer versiyon. Özellikle döner kapılar için bir kapı kolu modülü de sisteme ek özellik katar. PSENmgate, çok daha kolay kullanımı ve esnek kurulumu ile öne çıkıyor. Böylece emniyet kapısı sisteminin yeni versiyonları, örneğin paketleme teknolojisi, makine imalatı ve robot uygulamaları gibi ek kullanım alanlarını da kapsıyor.

Daha fazla
Pilz’in sunduğu IO-Link Safety Sisteminde, üst düzey emniyet kontrol sistemi için dağıtılmış bir arayüz olan IO-Link Safety Master PDP67, modüler ve dağıtılmış üretim tesislerinin hızlı bir şekilde devreye alınmasını sağlar. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in IO-Link Safety Sisteminde dağıtılmış iletişim için IO-Link Safety Master - Saha seviyesine kadar esnek ve çok yönlü

Modüler ve dağıtılmış üretim tesislerinin hızlı bir şekilde devreye alınması, dijitalleştirilmiş endüstriyel üretimin önemli bir yönüdür. Pilz'in IO-Link Safety Sistemindeki IO-Link Safety Master PDP67 artık bu amaçla kullanılabilir. Saha seviyesine kadar çift yönlü iletişimin basit bir şekilde uygulanması için kullanılabilir. Üst düzey emniyet kontrolörü için dağıtılmış bir arayüz olarak, örneğin IO-Link Safety donanımlı emniyet sensörleri veya standart IO-Link sensörleri ya da aktüatörleri gibi çeşitli bağlantılara olanak tanır. Kullanıcılar, ister emniyetle ilgili ister standart iletişim olsun, en yüksek kategori PLe/SIL3'e kadar saha seviyesinde esnek, kesintisiz ve emniyetli iletişimden yararlanır.

Daha fazla
Tesis ve makinelerinizi emniyetli ve etkin bir şekilde kontrol edin: Pilz, PITgatebox IOLS donanımlı IO-Link Safety teknolojisine sahip kontrol ünitesinin yeni bir versiyonunu sunuyor. Bu versiyon, daha fazla şeffaflık ve verimlilik sağlıyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz’den PITgatebox kontrol ünitesi artık IO-Link Safety bağlantısıyla sunuluyor – Emniyetli kapı sistemlerinde daha fazla verimlilik ve emniyet

Otomasyon uzmanı Pilz, IO-Link Safety Sistemini artık PITgatebox IOLS kontrol ünitesi ile genişletiyor. Bu, tesis ve makinelerin yalnızca emniyetli değil, aynı zamanda daha kolay ve verimli bir şekilde de kontrol edilebileceği anlamına gelir. PITgatebox IOLS, kapı durumu ve emniyetli kapı sistemlerinin çalışma durumu gibi arıza teşhisi verilerini IO-Link Safety Master aracılığıyla gerçek zamanlı olarak doğrudan tesis kontrolörüne iletir. Kullanıcılar, daha az bakım ve işletme maliyetinin yanı sıra, daha verimli ve emniyetli kapı sistemlerinden de faydalanır.

Daha fazla

Ek içerik
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan