Modüler ve dağıtılmış üretim tesislerinin hızlı bir şekilde devreye alınması, dijitalleştirilmiş endüstriyel üretimin önemli bir yönüdür. Pilz'in IO-Link Safety Sistemindeki IO-Link Safety Master PDP67 artık bu amaçla kullanılabilir. Saha seviyesine kadar çift yönlü iletişimin basit bir şekilde uygulanması için kullanılabilir. Üst düzey emniyet kontrolörü için dağıtılmış bir arayüz olarak, örneğin IO-Link Safety donanımlı emniyet sensörleri veya standart IO-Link sensörleri ya da aktüatörleri gibi çeşitli bağlantılara olanak tanır. Kullanıcılar, ister emniyetle ilgili ister standart iletişim olsun, en yüksek kategori PLe/SIL3'e kadar saha seviyesinde esnek, kesintisiz ve emniyetli iletişimden yararlanır.
Ostfildern, 2 Eki 2025
Pilz'in IO-Link Safety Sisteminde dağıtılmış iletişim için IO-Link Safety Master - Saha seviyesine kadar esnek ve çok yönlü
Pilz IO-Link Safety Master, fonksiyonel emniyet için emniyetli iletişim seçeneğini ekleyerek geleneksel bir IO-Link Master sisteminin fonksiyonlarını genişletir.
Modüler tesisler
Dört IO-Link Safety Bağlantı Noktasının (A Sınıfı) yanı sıra her biri iki adet konfigüre edilebilir emniyetli dijital giriş veya çıkışa sahip dört bağlantı noktası mevcuttur. Sensörler ve aktüatörler gerektiğinde aynı bağlantıyı “paylaşır.” Sonuç olarak, kullanıcılar tasarımlarını hem daha esnek hale getirebilir hem de esnetebilir. Üst düzey emniyet kontrolörünün dağıtılmış arayüzü olan IO-Link Safety Master PDP67, IO-Link Safety ve arıza emniyetli sinyallerin yanı sıra IO-Link sinyallerini ve standart sinyalleri işleyebilir. Ayrıca, klasik emniyet sensörleri (ör. OSSD çıkışları ile) ve hatta aktüatörler saha seviyesinde bağlanabilir. Böylece modüler tesis konseptleri uygulanabilir.
Standartlaştırılmış M12 geçmeli bağlantılar yoluyla tak-çalıştır özelliği sayesinde kablolama işi azaltılır. Uygulama, entegre web sunucusu sayesinde kolayca yapılandırılabilir ve devreye alınabilir. Böylece hatalar da daha hızlı teşhis edilebilir. Bu da devreye alma süresini azaltır ve saha seviyesinde durma süresini en aza indirir. Sonuç olarak, dağıtılmış sistemler daha güvenilir ve daha verimli çalışır.
Nerede olursa olsun sağlam ve güvenilir Master
IO-Link Safety Master PDP67, sağlam koruma tipi IP67 veya IP69 sayesinde, doğrudan makine üzerinde ve/veya özellikle zorlu ortamlarda (deniz seviyesinden 5000 metre yüksekliğe kadar ve -30°C ila +70°C arasındaki sıcaklıklarda) kullanılabilir. Bu da, endüstriyel ortamlarda veya dış mekanlarda, kir, sis veya benzeri koşullarda güvenilir emniyet sağladığı anlamına gelir. Kontrol panosuna giden bütün giriş kablolamasının yerine bir sensör IP67 I/O'ya bağlanır, böylece kablolama işi azaltılır ve kontrol panosunda alandan büyük tasarruf sağlanır. Tesisler daha hızlı bir şekilde faaliyete geçer.
Pilz, saha seviyesinde emniyetli iletişime yönelik komple bir IO-Link Safety Sistemi sunmaktadır. Bu sistem çözümü, saha cihazları ve uyumlu aksesuarların yanı sıra Master ve sensörlerden oluşmaktadır.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]