Ostfildern, 7 Eki 2025

Pilz'den PSENmgate emniyet kapısı sistemi için yeni ürün versiyonları - daha esnek kapı koruması için çok sayıda seçenek

Pilz PSENmgate emniyet kapısı sistemi için artık ek ürün versiyonları sunuyor: Daha fazla çalıştırma fonksiyonu sağlayan yeni bir versiyon ve daha hızlı kurulum için optimize edilmiş kablolamaya sahip bir diğer versiyon. Özellikle döner kapılar için bir kapı kolu modülü de sisteme ek özellik katar. PSENmgate, çok daha kolay kullanımı ve esnek kurulumu ile öne çıkıyor. Böylece emniyet kapısı sisteminin yeni versiyonları, örneğin paketleme teknolojisi, makine imalatı ve robot uygulamaları gibi ek kullanım alanlarını da kapsıyor.

Böylece, PSENmgate, erişim koruması için özelleştirilmiş emniyet konseptlerinin uygulanmasında yeni olanaklar sunar.

Daha kapsamlı uygulamalar için daha fazla kullanım kolaylığı
PSENmgate’in daha uzun muhafazaya sahip yeni versiyonu, butonlar, aydınlatmalı butonlar veya siviçler gibi daha fazla kontrol elemanı için ek alan sunar. Emniyet kapısında kapsamlı çalıştırma fonksiyonları gerektiren uygulamalar için idealdir. Ayrıca, bu ürün versiyonunda dört düğmeye ek olarak entegre bir acil durdurma ve bir kaçış rölesi seçeneği bulunur.

Kablo tesisatını optimize edin
İlgili makine ortamına uyarlanabilen ve kablo çıkışı yukarı yönlendirilmiş versiyonlar da mevcuttur. Bu sayede, mevcut tesislere esnek bir şekilde entegre edilebilirler. Bu versiyon aynı zamanda kablolamayı ve dolayısıyla montajı da basitleştirir. Bu da kablo yönlendirmesinin optimize edilmesini ve kurulum süresinin kısalmasını sağlar. Kullanıcılar, makinelerdeki emniyet önlemlerinin daha hızlı devreye alınabilmesi olanağından yararlanır. Kodlanmış aktüatör sayesinde, manipülasyon koruması da yüksek seviyededir.

Sürgülü kapılar için mevcut kapı kollarının yanı sıra, emniyet kapısı sistemi artık yeni bir kapı kolu versiyonu içeriyor: Yeni kapı kolu, özellikle döner kapılar için optimize edilmiştir ve esnek kurulum olanağı sağlamak üzere iki farklı boyutta üretilmiştir. Böylece kullanıcılara, PSENmgate emniyet kapısı sistemi ile kapı kolu kombinasyonunu bir araya getiren, döner kapılar için bireysel olarak uyarlanabilir bir çözüm sunulur.

Pilz PSENmgate emniyet kapısı sistemi için artık ek ürün versiyonları sunuyor. Bu yeni versiyonlar, erişim koruması için özelleştirilmiş emniyet konseptlerinin uygulanmasını mümkün kılar ve ek uygulama alanları kapsar. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz PSENmgate emniyet kapısı sistemi için artık ek ürün versiyonları sunuyor. Bu yeni versiyonlar, erişim koruması için özelleştirilmiş emniyet konseptlerinin uygulanmasını mümkün kılar ve ek uygulama alanları kapsar. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz PSENmgate emniyet kapısı sistemi için artık ek ürün versiyonları sunuyor. Bu yeni versiyonlar, erişim koruması için özelleştirilmiş emniyet konseptlerinin uygulanmasını mümkün kılar ve ek uygulama alanları kapsar. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan