Pilz, 25-27 Kasım 2025’te düzenlenecek Akıllı Üretim Çözümleri (SPS) fuarında, Emniyet ve Güvenlik donanımlı otomasyon çözümlerinin üretimdeki dijital dönüşümü nasıl destekleyebileceği ve şekillendirmeye nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgiler verecek. Otomasyon uzmanı, standında yeni bir ürünün tanıtımını yapıyor: tüm yaşam döngüsü boyunca makine ve personel yönetimi için kullanılabilecek dijital Myzel Lifecycle Platform. Buna ek olarak Pilz, Nürnberg'de emniyetli, esnek bağlantı için Pilz IO-Link Safety sistemindeki en son yenilikleri sunacak: dünyanın ilk sertifikalı IO-Link Safety Master'ı "Master IOLS" ve kontrol ünitesi "PITgatebox IOLS".
Ostfildern, 30 Eyl 2025
Pilz, Akıllı Üretim Çözümleri 2025'te (SPS), Salon 9, Stand 370’de - “Dönüşümde Emniyet ve Güvenlik” - Dönüşüm için emniyetli otomasyon
Otomasyon şirketi, Myzel Lifecycle Platform'un ilk aşamasında, makine üreticilerinin ve operatörlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca yasalara ve emniyet gereksinimlerine uymalarına yardımcı olan yeni bir hizmet Olarak yazılım çözümü sunuyor.
Tüm yaşam döngüsünü dijital ve emniyetli bir şekilde yönetin
Myzel Lifecycle Platform, makine ve personel yönetimini ilk kez tek bir dijital platformda birleştiriyor. Myzel, varlıklar (çalışanlar, makineler, bileşenler) ile talimatlar, sağlık ve emniyet yönergeleri veya eğitim gibi ilgili eserler arasında bir bağlantı kurar. Myzel Dashboard’a bir bakışta Emniyet, Güvenlik ve uyumluluk konusunda hangi noktada aksiyon alınması gerektiğini ortaya koyar. Emniyet doğrulamasından erişim izinlerinin yönetimine kadar talep edilebilir iş akışları sayesinde uygulama daha da basitleştirilmiştir.
"Bir üst seviyede" dağıtılmış iletişim
Başarılı bir dönüşümün parçası olarak, veri iletişimi hem emniyet hem de standart iletişimini eşit şekilde uygulayabilmelidir. Pilz bir kez daha IO-Link Safety portföyünü genişletiyor ve SPS'de dağıtılmış iletişim için ilk sertifikalı IO-Link Safety Master'ı sunuyor. Fonksiyonel emniyet alanında emniyetli iletişim seçeneğini ekleyerek geleneksel IO-Link Master'ın fonksiyonlarını genişletiyor. Bununla birlikte, emniyet kapısı sistemleri artık IO-Link Safety üzerinden "canlı" ve emniyetli bir şekilde kontrol edilebiliyor. PITgatebox IOLS kontrol ünitesi ile, örneğin IO-Link iletişim protokolü sayesinde kapı durumu hakkında canlı veri iletişimi kurmak artık mümkün ve veriler doğrudan tesis kontrolörüne iletilir.
Kompakt ama son derece fonksiyonel emniyet sensörleri, Pilz standında öne çıkan diğer bir temadır: Emniyet kapısı sistemi PSENmgate’in yeni ürün tipleri artık buton gibi kontrol elemanları için de alan sağlayarak daha geniş bir operatör fonksiyon yelpazesi sunuyor. Pilz, Nürnberg'de uygun çözümlerle Güvenlik konusuna da odaklanacak. Örneğin, Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi (I.A.M.) ile erişim izin sistemi PITreader artık Windows'da oturum açmak için kullanabileceğiniz bir arayüz sunuyor. Operatörler bunu Microsoft bilgisayarlarında bireysel erişimi kolaylıkla ayarlamak ve Güvenliği artırmak için kullanabilir.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]