Material de imprensa da Hannover Messe 2024

Queridos editores,

Todos os materiais do nosso portfólio midiático sobre a Feira de Hannover de 2024 estão disponíveis neste espaço. Gostaríamos que vocês usassem nossas informações para cobrir o evento.
Se tiverem dúvidas ou precisarem de mais materiais, entrem em contato pelo e-mail [email protected].

Comunicados de imprensa

Na Feira de Hannover 2024, a Pilz apoia a expansão de uma indústria de produção sustentável: os visitantes podem conhecer o extenso portfólio que disponibiliza soluções sustentáveis e integradas tanto para as áreas de Safety e de Security quanto para a área de automação. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz na Feira de Hannover 2024, pavilhão 9, estande D17 – Como a Pilz acompanha “Safety e Security em transformação” - apoiando integralmente!

De 22 a 26 de abril de 2024, a Feira de Hannover concentra-se na expansão de uma indústria de produção sustentável. A Pilz apoia essa mudança com um extenso portfólio nas áreas de Safety, Security e automação. Um destaque da feira é a conectividade segura através da solução de sistema da Pilz, incluindo um mestre para IO-Link Safety. Para a área de Security, a empresa de automação apresenta, entre outros, o seu novo serviço Industrial Security Consulting Service (ISCS). Em foco: produção segura e sustentável Além disso, estão em foco novos cenários de aplicação que reúnem soluções de automação e segurança em um pacote “All-in-one” – para maior consistência entre automação e Safety. Assim, a Pilz mostra em Hannover como a indústria pode ser auxiliada com soluções de automação integradas.

Mais
O novo elemento de comando PIT oe ETH com porta Ethernet ativável da Pilz protege as conexões de rede como um firewall contra acessos internos e externos não autorizados. O PIT oe ETH complementa o portfólio da Pilz na área de dispositivos de operação e sinalização. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O novo elemento de controle PIT oe ETH com porta Ethernet ativável é uma opção segura e flexível.

O PIT oe ETH complementa o portfólio da Pilz na área de dispositivos de operação e sinalização. O PIT oe ETH possui uma porta Ethernet ativável e, portanto, protege interfaces Ethernet de livre acesso na indústria contra acesso indevido. Assim, o elemento de comando compacto garante mais segurança. Por ser uma interface Ethernet industrial, ela pode proteger conexões de rede como um firewall contra acesso não autorizado externo, mas também contra o acesso direto a interfaces homem-máquina e controlar dados internamente.

Mais

Outros conteúdos

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório