Het automatiseringsbedrijf Pilz en Pintsch, de expert voor een veilige spoorweginfrastructuur, ontwikkelen samen innovatieve besturings- en signaaltechniek voor de digitalisering van het spoor. Met de ondertekening van een leveringsraamovereenkomst zetten de samenwerkingspartners nu de volgende stap in hun samenwerking.
Ostfildern, 27 jul. 2023
Pilz en Pintsch intensiveren hun ontwikkelingspartnerschap met een leveringsraamovereenkomst - langdurige samenwerking voor digitale spoorwegoplossingen
In juli 2023 ondertekenden Susanne Kunschert, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co. KG, en Tilo Brandis, directeur van Pintsch GmbH, een leveringsraamovereenkomst. Voor beide partners is de langdurige samenwerking van groot belang.
Gebundelde expertise voor innovatieve infrastructuur
Bij het ontwikkelingspartnerschap ligt de focus op innovatieve oplossingen die de digitalisering van de spoorweginfrastructuur moeten stimuleren. "Al op dit punt van onze zeer recente samenwerking zien we dat onze automatiseringsoplossingen perfect kunnen worden gebruikt voor veel digitaliseringsprojecten van de Deutsche Bahn en daar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de modernisering van de spoorweginfrastructuur", constateert Susanne Kunschert.
EULYNX object controller voor Duits spoorwegproject
Een eerste resultaat van de samenwerking is de gezamenlijk ontwikkelde EULYNX object controller. Deze zet digitale besturingscommando's uit de seinhuisjes om in signalen voor componenten langs het spoor. Pilz draagt hieraan bij met zijn veilige, innovatieve spoorbesturing. Het bijzondere aan de oplossing is het algemene gebruik, dat overdraagbaar is naar verschillende projecten. De EULYNX-standaard vormt een fabrikantonafhankelijke schakel tussen verschillende componenten van de besturings- en veiligheidstechniek. "Krachtige commercial off-the-shelf (COTS) computers en componenten bieden aanzienlijke voordelen bij de digitalisering van de spoorweginfrastructuur", zegt Tilo Brandis. Hierdoor is de technologie de basis voor de toekomst van de spoorweginfrastructuur.
De Pilz object controller zal al vanaf de herfst worden gebruikt: in het project Zwieseler Spinne realiseert Pintsch met Pilz-techniek concreet digitale oplossingen voor de modernisering van de signaal- en seinhuistechniek. Het project maakt deel uit van het hogesnelheidsprogramma van de Duitse regering, de spoorwegindustrie en de Deutsche Bahn (DB).
Kom hier meer te weten over de digitalisering voor de spoorwegtechniek met Pilz
Over Pintsch GmbH
PINTSCH GmbH, met hoofdkantoor in Dinslaken en vestigingen in Nederland en de VS, is een van de grootste aanbieders van veiligheidsrelevante componenten, systemen en oplossingen voor de spoorweginfrastructuur.
Het aanbod omvat o.a. de overwegtechniek, seinhuis- en rangeertechniek, transporttechniek, assenteltechniek, wisselaandrijvingen en wisselverwarmingen. Alles wordt in eigen beheer gedaan: van de ontwikkeling, goedkeuring en planning, de productie en montage tot de inbedrijfstelling en turnkey oplevering. Het serviceaanbod omvat bovendien het onderhoud en de instandhouding, de monitoring, de levering van reserveonderdelen, reparaties en trainingen. Het bedrijf houdt zich tevens bezig met het bouwen van nieuwe trajecten en de instandhouding van trajecten, waarbij de focus op regionale trajecten ligt.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]