16 aug. 2019

7 regels voor meer beveiliging op de werkplek

Hoe meer een bedrijf zich met het thema van beveiliging bezighoudt, des te beter is de algehele beveiliging. De beste firewall heeft geen nut als de medewerkers beveiligingsmaatregelen op de werkplek negeren. Wij sommen daarom 7 regels op waaraan u zich op de werkplek moet houden.

  1. USB-sticks kunnen besmet zijn
    U moet het gebruik van USB-sticks en SD-kaarten vermijden omdat deze door de virusfilters in de firewall en op de e-mailserver buiten beschouwing worden gelaten. Gebruik geen USB-sticks waarbij de bron onbekend is!
  2. Geen vertrouwelijke informatie doorgeven
    Geef geen vertrouwelijke informatie per e-mail of per telefoon door. Denk eraan dat onversleutelde e-mails hetzelfde zijn als een postkaart: als u ze hebt verzonden, kan iedereen ze lezen.
  3. Leeg bureau. Lege monitor
    Zodra u uw werkplek verlaat, moet u uw computer vergrendelen. Bij langdurige afwezigheid moet u ook memo's en notitieboekjes opbergen.
  4. Een zwak wachtwoord is geen wachtwoord
    Bedenk een sterk wachtwoord. Sterke wachtwoorden zijn minstens 8 tekens lang en bevatten hoofd- en kleine letters, cijfers en speciale tekens. Wachtwoorden met de naam van de partner, geboortedatums van familieleden of geboorteplaatsen zijn eenvoudig te kraken.
  5. WiFi-hotspots zonder wachtwoord zijn verdacht
    Gebruik geen vrij toegankelijke WiFi-hotspots zoals bijvoorbeeld op luchthavens of treinstations. Deze hotspots kunnen echte virusverspreiders zijn.
  6. Een ingelogde, maar niet-actieve gebruiker trekt schadelijke programma's aan
    Als u langer dan een uur weg bent van de computer, moet u zich altijd "correct" afmelden van het systeem. Gebruik de optie "afmelden" of "uitschakelen", niet alleen "vergrendelen". Hoe langer een gebruikersaccount aangemeld maar ongebruikt blijft, des te meer schade kan een schadelijk programma (ransomware) aanrichten.
  7. Elk apparaat heeft een PIN-code of wachtwoord nodig
    Stel uw apparaten zodanig in dat ze bij inactiviteit automatisch worden vergrendeld en alleen met een veilig wachtwoord weer kunnen worden ontgrendeld.

Lees in onze nieuwe rubriek Industrial Security hoe u de beveiliging in uw bedrijf kunt realiseren.

Meer informatie:

Industrial Security op de werkplek
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld