SPS Akıllı Üretim Çözümleri 2024 basın paketi

Sayın editörler, bu yıl gerçekleştirilecek olan SPS Akıllı Üretim Çözümleri 2024 için basın paketimize dahil olan tüm materyalleri burada bulabilirsiniz. Bilgilerimizi basında yer alan haberlerinizde kullanırsanız memnun oluruz.

Herhangi bir sorunuz olursa ya da daha fazla materyal isterseniz lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin

Basın bültenleri

SPS Akıllı Üretim Çözümleri (12-14 Kasım 2024) kapsamında Pilz, dijital endüstri dünyası için Emniyet ve Güvenlik dahil olmak üzere bütünsel otomasyon çözümlerine odaklanacak. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz, Akıllı Üretim Çözümleri 2024'te, Salon 9, Stant 370’de - “Dönüşümde Emniyet ve Güvenlik” - Dönüşüm için emniyetli otomasyon!

SPS Akıllı Üretim Çözümleri (12-14 Kasım 2024) kapsamında Pilz, dijital endüstri dünyası için Emniyet ve Güvenlik dahil olmak üzere bütünsel otomasyon çözümlerine odaklanacak. Başlıca alanlar arasında emniyetli, esnek bağlantı yer alıyor. Pilz, doğrudan sahaya bağlanmayı kolaylaştıran, konfigüre edilebilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 içeren çözümlere odaklanacak. Ayrıca, Pilz, sürdürülebilir bir endüstriyel dönüşümün itici gücü olarak minyatürleştirmeyi de hedefliyor: Uzmanımız, emniyet kapılarının korunması alanında, hem kilitlemeli emniyet sivici hem de kontrol elemanı olan yeni, kompakt emniyet kapısı sistemi PSENmgate'i tanıtacak. Bununla birlikte, artık özel bir aktüatör gerektirmeyen PSENini emniyet sivicinin yeni endüktif versiyonu da sergilenecek.

Daha fazla
Pilz IndustrialPI, endüstriyel PC olarak çok amaçlıdır: otomasyon ve sürücü teknolojisi için. IndustrialPI, IIoT Gateway veya Soft PLC olarak kullanılabilir. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz IndustrialPI: Otomasyon ve sürücü teknolojisi için çok amaçlı endüstriyel PC - Dönüştürülebilir: IIoT Gateway veya Soft PLC

Pilz, IndustrialPI ile açık, modüler bir endüstriyel PC'yi piyasaya sürüyor. Ücretsiz olarak kullanılabilen açık kaynak yazılıma sahiptir ve sayısız giriş ve çıkış modülleri sunar. Sonuç olarak, endüstriyel PC Endüstriyel İnternet ortamlarında (IIOT) ağ geçidi olarak veya çeşitli uygulamalarda Soft PLC olarak kullanılabilir. IndustrialPI, Endüstri 4.0 konseptlerinin uygulanmasına yönelik kullanımı kolay bir çözüm sunuyor.

Daha fazla
Yeni emniyet kapısı sistemi PSENmgate, klasik PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici ile Pilz'in kontrol elemanı PITgatebox'ı kompakt bir çözümde birleştiriyor. Genel olarak PSENmgate, basitleştirilmiş kablolama sayesinde hem kurulum için gereken zamandan hem de makine üzerinde önemli ölçüde yerden tasarrufu sağlıyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Emniyetli kilitleme fonksiyonu ve çalıştırma için komple sistem olarak Pilz'in yeni kompakt emniyet kapısı sistemi PSENmgate - Kompakt, birleşik emniyet - Enerji tasarruflu koruma kilidi + çalıştırma!

Minyatürleştirme, endüstriyel dönüşümün önemli bir yönüdür. Süreçlerin verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Bunun nedeni, "küçük" çözümlerin yerden ve enerjiden tasarruf sağlamasıdır. Pilz, diğerlerinin yanı sıra emniyetli sensör teknolojisi çözümleriyle bu yönü desteklemektedir: Yeni emniyet kapısı sistemi PSENmgate, klasik PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici ile Pilz'in kontrol elemanı PITgatebox'ı kompakt bir çözümde birleştiriyor. Kompakt bir çözüm olduğu için emniyet kapısında daha az yer gerektirir. Bununla birlikte PSENmgate, emniyet kapılarını korumak için manipülasyon ve başarısızlığa karşı maksimum koruma sağlar. Bu da sorunsuz işleyen bir üretim süreci sayesinde tesis veya makinede emniyeti garanti eder.

Daha fazla
Pilz, erişim izni sistemi PITreader kart ünitesini buton ünitesi PITgatebox'a entegre ederek kullanıcılara daha fazla esneklik sunar. Aynı zamanda, emniyetli kapı sistemlerinde Emniyet ve Güvenliği uygulamak daha kolaydır. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in PITgatebox buton ünitesi, emniyet kapılarının emniyetli ve güvenli çalışması için artık kart formatında erişim izni sunuyor.

Otomasyon şirketi Pilz, entegre erişim izni sistemi PITreader kart ünitesine sahip buton ünitesi PITgatebox'ın yeni sürümünü tanıtıyor. Kullanıcılar, ilgili RFID transponder kartlarıyla doğrudan PITgatebox üzerinde kimliklerini doğrular. Bu şekilde Pilz, emniyetli kapı sistemlerinin kolay kullanımını sağlamak ve aynı zamanda erişimi kontrol etmek için daha fazla esneklik sunar. Emniyetli kapı sistemlerine yönelik yeni eksiksiz paket, makinenin Emniyet ve Endüstriyel Koruma seviyesini artırır.

Daha fazla

Ek içerik

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan