SPS Akıllı Üretim Çözümleri (12-14 Kasım 2024) kapsamında Pilz, dijital endüstri dünyası için Emniyet ve Güvenlik dahil olmak üzere bütünsel otomasyon çözümlerine odaklanacak. Başlıca alanlar arasında emniyetli, esnek bağlantı yer alıyor. Pilz, doğrudan sahaya bağlanmayı kolaylaştıran, konfigüre edilebilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 içeren çözümlere odaklanacak. Ayrıca, Pilz, sürdürülebilir bir endüstriyel dönüşümün itici gücü olarak minyatürleştirmeyi de hedefliyor: Uzmanımız, emniyet kapılarının korunması alanında, hem kilitlemeli emniyet sivici hem de kontrol elemanı olan yeni, kompakt emniyet kapısı sistemi PSENmgate'i tanıtacak. Bununla birlikte, artık özel bir aktüatör gerektirmeyen PSENini emniyet sivicinin yeni endüktif versiyonu da sergilenecek.
Ostfildern, 1 Oca 1970
Pilz, Akıllı Üretim Çözümleri 2024'te, Salon 9, Stant 370’de - “Dönüşümde Emniyet ve Güvenlik” - Dönüşüm için emniyetli otomasyon!
Pilz, başarılı bir dönüşümün önemli bir yönü olarak modüler ve dağıtılmış üretim tesislerinin esnek bir şekilde genişletilmesini ve hızlı bir şekilde devreye alınmasını desteklemektedir. Veri iletişimi bu bağlamda önemli rol oynayan bir bileşendir. Maksimum esneklik için tasarlanmalı ve hem emniyetle ilgili hem de standart iletişimi uygulayabilmelidir. Pilz bu alandaki portföyünü sürekli genişletiyor: Otomasyon şirketi, Nürnberg'de IO-Link Safety Master PDP67'nin IO-Link Safety ve arıza emniyetli sinyallerin yanı sıra IO-Link ve standart sinyalleri nasıl işleyebildiğini sergileyecek. Bu, iletişim ister emniyetle ilgili ister standart olsun, saha seviyesinde kesintisiz iletişime olanak tanır. Ayrıca, açık emniyet protokolü Safety over EtherCAT FSoE ile bağlantı kurmak kolay olduğu için kablo tesisatı çalışmasını ve maliyetini azaltan emniyetli radar sistemi PSENradar da sergilenecek.
“Küçük” versiyon, sürdürülebilirliği ve performansı büyük ölçüde destekler
Minyatürleştirme de dönüşümün önemli bir yönüdür. Hem enerji hem de alan tasarrufu sağladığı için endüstride verimli ve sürdürülebilir süreçler sağlar. Pilz, alan açısından kritik uygulamalar için kompakt kilitlemeli emniyet sivici PSENslock 2 veya kilitlemeli emniyet sivici PSENmlock mini gibi emniyetli ancak kompakt sensör çözümleriyle endüstriyel dönüşümün bu yönünü desteklemektedir. Şirket, SPS'de bu amaca yönelik iki yeni emniyet sensörünü tanıtacak: kompakt emniyet kapısı sistemi PSENmgate ve yeni endüktif emniyet siviçleri PSENini. Emniyet kapılarını korumak üzere tasarlanan bir sistem olan PSENmgate, klasik PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici ile Pilz'in kontrol elemanı PITgatebox'ı kompakt bir çözümde birleştiriyor. Yeni emniyet kapısı sistemi, emniyet kapısı üzerinde daha az yer kaplamanın yanı sıra manipülasyon ve engellemeye karşı maksimum koruma sağlar. Bu çözüm güç tüketimini azaltırken aynı zamanda çeşitli uygulamalar için esnek ve çok yönlü kuruluma olanak tanır. Ayrıca, yeni tip yakınlık sivici PSENini'nin endüktif çalışma prensibi artık özel bir aktüatör gerektirmediği için makinede yer tasarrufu sağlar. Uzun kullanım ömrü ve sonuç olarak elde edilen yüksek verimlilik, dönüşüm sürecindeki bir endüstri için sağlanan diğer avantajlardır.
Doğrudan "bağlantılı" küçük kontrolör
Saha seviyesinde güvenilir ve esnek iletişim, bugün ve yarın endüstride yüksek kullanılabilirlik sağlamak için bir ön koşuldur. Bu nedenle, emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 artık yeni PDP67 giriş ve çıkış modüllerini sunuyor. Bunlar doğrudan makineye monte edilir ve sahada bağlı olan sensörlerden gelen sinyalleri güvenilir bir şekilde toplar veya kontrol sinyallerini sahadaki aktüatörlere iletir. Bu şekilde, dağıtılmış çevre birimleri doğrudan bağlanabilir. Ayrıca, Safety-over-EtherCAT FSoE (FSoE) protokolü ile emniyetli tesis yapıları artık endüstriyel haberleşme seviyesinde “tek kablolu çözüm” ile daha hızlı bir şekilde uygulanabilir. Sonuç olarak, makineler büyük ölçüde kullanılabilir, güvenilir ve emniyetlidir.
Pilz uzmanları ayrıca PNOZmulti 2 ile çözümlerin dağıtılmış çevre birimlerini veya emniyetle ilgili tesis yapılarını bağlamayı nasıl kolaylaştırdığını açıklayacak. Bunun nedeni, PNOZmulti 2 ile birlikte kesintisiz iletişimin de Pilz'in sunduğu Emniyetli Hareketin bir özelliği olmasıdır. Emniyetli otomasyon uzmanı, yeni Emniyetli Hareket çözümünü doğrudan sürücüye entegre etmiştir. PMC servo uygulayıcılar için bu emniyet çözümü, artık FSoE üzerinden güvenli, hızlı iletişim özelliğini kullanarak doğrudan PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolöre bağlanabilir. Böylece sürücü içindeki Emniyetli Hareket, kısa tepki süreleri sayesinde ve çalışmama sürelerini önleyerek yüksek tesis kullanılabilirliğini garanti eder.
Otomasyon çözümünden emniyetli erişime, “A”dan “Z”ye her şey
Pilz, otomasyon çözümlerinin yanı sıra Makine Regülasyonunun Emniyet ve Güvenlik gereklilikleri hakkında da bilgi verecek ve uygun Pilz hizmet paketini sunacaktır. Kapsamlı Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi (I.A.M.) Pilz'in odaklandığı diğer bir alan olacak: Fuar ziyaretçileri I.A.M.'nin makinelere ve süreçlere erişimi kontrol ederek Emniyet ve Endüstriyel Güvenlik alanına nasıl daha fazla katkıda bulunduğunu keşfedecekler.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]