Ostfildern, 28 de out. de 2025

Unidade de comando PITgatebox da Pilz agora com conexão IO-Link Safety: maior eficiência e segurança para os sistemas de portas de proteção.

Com a unidade de comando PITgatebox IOLS, a especialista em automação Pilz amplia o seu sistema IO-Link Safety. Isso permite que máquinas e instalações sejam controladas não apenas com segurança, mas também de maneira mais simples e eficiente. O PITgatebox IOLS transmite diretamente para o controle da instalação via IO-Link Safety Master os dados de diagnóstico em tempo real, por exemplo, sobre o estado de funcionamento dos sistemas de portas de proteção. Os usuários se beneficiam com a redução dos custos com a manutenção e a operação e com sistemas de portas de proteção mais eficientes.

A Pilz está continuamente ampliando o seu portfólio de IO-Link Safety. Além do primeiro IO-Link Safety Master PDP67 certificado, a unidade de comando PITgatebox IOLS complementa o sistema IO-Link Safety da Pilz. Isso permite que usuários da tecnologia IO-Link também implementem tarefas de segurança de maneira eficiente. O IO-Link Safety, por ser um protocolo de comunicação aberto e padronizado, facilita tanto a colocação em funcionamento quanto a manutenção de instalações. Além disso, funções inteligentes de diagnóstico permitem a detecção precoce e centralizada de erros. Isso resulta em maior disponibilidade e redução dos tempos de parada. 

Proteção completa para portas
Os usuários podem utilizar o PITgatebox IOLS como dispositivo individual ou em combinação com outras chaves de segurança, com ou sem bloqueio. Graças ao IO-Link Safety, o tempo de configuração para tais aplicações é padronizado e reduzido significativamente. Além disso, a conexão ponto a ponto simplifica a fiação. Com a possibilidade de conexão das chaves de segurança da Pilz, como PSENmlock, PSENslock 2 e PSENcode, os operadores das instalações obtêm, de um único fornecedor, uma solução modular e individual de portas de proteção adaptadas às demandas individuais. 
A unidade de comando PITgatebox IOLS combina botão de pressão, interruptor de chave e botão de parada de emergência e pode ser configurada individualmente. Dessa forma, os sistemas de portas de proteção podem ser implementados não apenas de maneira segura a eficiente, mas também de modo flexível.

Controle máquinas e instalações em tempo real e com segurança. Com o PITgatebox IOLS, a Pilz apresenta uma nova versão da sua unidade de comando com tecnologia IO-Link Safety. Ela oferece maior transparência e produtividade. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).
Controle máquinas e instalações em tempo real e com segurança. Com o PITgatebox IOLS, a Pilz apresenta uma nova versão da sua unidade de comando com tecnologia IO-Link Safety. Ela oferece maior transparência e produtividade. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Controle máquinas e instalações em tempo real e com segurança. Com o PITgatebox IOLS, a Pilz apresenta uma nova versão da sua unidade de comando com tecnologia IO-Link Safety. Ela oferece maior transparência e produtividade. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório