Kunnen één- en tweekanaals noodstopschakelaars samen op één installatie worden gebruikt?

Vraag:
Een (oude) installatie is uitgerust met een algemene noodstopschakelaar (PNOZ5 met PZE5, éénkanaals) en enkele omgevingsnoodstopschakelaars (PNOZ5 met PZE5, éénkanaals). Nu moet een deel van deze installatie gemoderniseerd worden, waarbij de omgevingsnoodstopschakelaar in een tweekanaals uitvoering wordt geleverd. De monteur beweert dat één- en tweekanaals circuits niet samen mogen worden gebruikt en dat alles in tweekanaals moet worden omgezet!?

Antwoord:
Uit de risicobeoordeling van de installatie blijkt hoe de noodstopschakelaar of omgevingsnoodstopschakelaar moet zijn uitgevoerd. Een noodstop- of omgevingsnoodstopschakelaar moet echter altijd zodanig zijn uitgevoerd dat hij het grootst mogelijke gevaar op de installatie waarop hij effect heeft, veilig genoeg stopzet.
Als de omgevingsnoodstopschakelaars op grond van de gevaren van de deelinstallaties tweekanaals zijn, moet de bovenliggende noodstopschakelaar ook tweekanaals zijn, zodat de veiligheid niet afneemt.

 

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld