Ostfildern, 16 jun. 2026

Machineverordening: kleine besturing PNOZmulti 2 nu conform

Met de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz kunnen gebruikers nu voldoen aan de eisen van de Machineverordening (EU) 2023/1230. Het certificaat van EU-typeonderzoek conform artikel 25 bevestigt dat TÜV SÜD als onafhankelijke testinstantie aan deze eisen voldoet. De certificering stelt gebruikers in staat om hun machine- en systeemplanning toekomstbestendig uit te voeren, aangezien de vereisten van Machineverordening vanaf 20 januari 2027 verplicht zijn.

Inhoud in één oogopslag:
- Veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz nu conform de Machineverordening
- TÜV SÜD EU-typeonderzoekscertificaat beschikbaar 
- Certificering maakt installatie- en machineplanning toekomstbestendig

 

Machineverordening vereist dat veiligheidsrisico's systematisch worden geïdentificeerd en beperkt, bijvoorbeeld door middel van risicobeoordeling en veiligheidsconcepten. Dit is vooral belangrijk voor veiligheidscomponenten zoals kleine besturing, omdat deze rechtstreeks bijdragen aan het voorkomen van ongevallen. Deze veiligheidscomponenten worden expliciet gedefinieerd in de Machineverordening en zijn met name relevant omdat ze op zichzelf veiligheidsrelevant zijn, onafhankelijk van de machine als geheel moeten worden beoordeeld en een eigen CE-markering vereisen. Gebruikers profiteren van de certificering: ze kunnen op een veilige manier aantonen dat PNOZmulti 2 voldoet aan de Machineverordening-eisen voor veiligheidscomponenten. Dit vermindert de coördinatie-inspanning voor machinefabrikanten en distributeurs en verhoogt de betrouwbaarheid van de planning. Bovendien krijgt de machine sneller een CE-markering.

Machineverordening-conforme bescherming voor mensen en systemen

Het certificaat van EU-typeonderzoek bevestigt dat PNOZmulti 2 voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de Machineverordening. De test was gebaseerd op de in het certificaat gespecificeerde normen. Dit betekent dat PNOZmulti 2 een optimale regelgevende positie heeft voor zowel nieuwe als bestaande machines en installaties die nu of in de toekomst conform Machineverordening op de markt worden gebracht of gereviseerd op het gebied van besturingstechnologie.

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz voert centrale veiligheidsgerelateerde functies uit, zoals het bewaken van noodstopknoppen of hekschakelaars en het veilig uitschakelen van veiligheidskleppen of magneetschakelaars. Kritische machinetoestanden worden zo in een vroeg stadium herkend en de risico's voor systeembeheerders worden beperkt. Het levert daarom een belangrijke bijdrage aan ongevallenpreventie en veiligheid van installaties in overeenstemming met Machineverordening.

 

Veilige kleine besturing PNOZmulti 2

Voor een geïntegreerd veiligheidsconcept kan de kleine besturing PNOZmulti 2 worden gecombineerd met andere veilige automatiseringstechnologie van Pilz, bijvoorbeeld met het veilige sensorsysteem PSEN en de meld- en commandoapparaten PIT. Machinefabrikanten profiteren zo van een geharmoniseerde oplossing die bestaat uit besturings-, sensor- en bedieningssystemen als een holistisch veilig machineconcept uit één enkele bron. Dit minimaliseert de interface-inspanning en vereenvoudigt de projectplanning.

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz voldoet nu aan de eisen van de Machineverordening (EU) 2023/1230. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz voldoet nu aan de eisen van de Machineverordening (EU) 2023/1230. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

De configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 van Pilz voldoet nu aan de eisen van de Machineverordening (EU) 2023/1230. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld