Ostfildern, 23 sep. 2025

Pilz op de Hydrogen Technology Expo Europe in Hamburg, hal 5, stand: H20 - Automatisering voor de H2-toekomst – veilig, slim, schaalbaar

Bij de productie door middel van elektrolyse, bij het tanken of bij de verbranding – Pilz biedt oplossingen op maat voor de waterstofindustrie. Van 21 t/m 23 oktober 2025 presenteert de automatiseringsexpert zijn uitgebreide assortiment op de Hydrogen Expo Europe in Hamburg. De experts van Pilz geven bovendien informatie over de normen en standaarden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling en integratie van waterstoftechnologieën.

De productie van waterstof vereist de hoogste veiligheidsnormen. Pilz laat op de Hydrogen Expo Europe aan de hand van een model van een elektrolyser zien hoe de kleine besturing PNOZmulti 2 en het automatiseringssysteem PSS 4000 de processen bij alkalische of PEM-elektrolyse betrouwbaar beveiligen. De veiligheidsbesturingen bewaken o.a. sensoren voor de gas- en vlamdetectie en treffen bij gevaar automatisch maatregelen zoals het ontluchten van kleppen – in overeenstemming met de internationale norm ISO 22734. Op de beursstand krijgen bezoekers bovendien een praktijkgericht inzicht in de wijze waarop toegangsregelingen bij elektrolyse-installaties veilig kunnen worden uitgevoerd. 

Failsafe besturing bij waterstoftankstations
Druk- en temperatuurbewaking alsmede vul- en ledigingssnelheid altijd in het vizier: de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 van Pilz verwerkt analoge waarden betrouwbaar voor de overdrachtsprocessen bij waterstoftankstations. De experts van Pilz leggen op de beursstand uit hoe met de drukhellingbewaking variabele procesgrootheden betrouwbaar gecontroleerd en afwijkingen of fouten vroegtijdig herkend worden. De in de softwaretool PNOZmulti Configurator geïntegreerde bouwsteen "Veilige hellingbewaking" houdt grensparameters voor drukbewaking betrouwbaar in de gaten. Dankzij de veiligheidstechnische nauwkeurigheid van 1 procent garandeert een analoge ingang van PNOZmulti 2 een nauwkeurige grenswaarde-instelling met dynamische grenswaardebewaking tot en met veiligheidsniveau SIL 3 conform IEC 62061. Het automatiseringssysteem PSS 4000 heeft ook al zijn waarde bewezen bij het in het gaten houden van alle veiligheidsfuncties in waterstoftankstations – bij het koelsysteem en de hogedrukopslagtanks alsmede bij de afgifte van waterstof.

Verbranding van waterstof – maar wel veilig!
Voor stookinstallaties die worden omgebouwd voor gebruik op waterstof of al "H2-ready" zijn, biedt Pilz gecertificeerde branderbesturingen alsmede uitgebreide diensten zoals risicobeoordelingen van ovens aan. De uitvoering vindt plaats volgens de normen ISO 13577 en PAS 4445:2025. Daarbij ligt de focus op de veilige bewaking van onzichtbare vlammen, lekkages en het gasregeltraject. De experts van Pilz geven op de beurs advies over branderbeheersystemen.

Pilz op de Hydrogen Technology Expo Europe 2025: hal 5, stand: H20

In de industrie beproefde oplossingen van Pilz maken de veilige bewaking en besturing van processen in de hele waterstofwaardeketen mogelijk. De experts van Pilz geven informatie hierover op de Hydrogen Expo Europe. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
In de industrie beproefde oplossingen van Pilz maken de veilige bewaking en besturing van processen in de hele waterstofwaardeketen mogelijk. De experts van Pilz geven informatie hierover op de Hydrogen Expo Europe. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

In de industrie beproefde oplossingen van Pilz maken de veilige bewaking en besturing van processen in de hele waterstofwaardeketen mogelijk. De experts van Pilz geven informatie hierover op de Hydrogen Expo Europe. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld