Ostfildern, 14 feb 2019

Tecnología IO-Link para PSSuniversal 2 - El enlace hacia la producción conectada en red

Para la comunicación del sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 con sensores y actuadores, Pilz incorpora en su gama el módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL. La tecnología IO-Link está estandarizada en todo el mundo de acuerdo con IEC 61131-9. Permite una parametrización automatizada, así como un diagnóstico más amplio de equipos en el sentido de la Industrie 4.0.

El módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL puede integrarse por medio de los correspondientes módulos de cabecera en redes Profinet y Ethernet/IP. La conexión de dispositivos IO-Link como sensores o actuadores al sistema E/S remoto PSSuniversal 2 se efectúa a través de cuatro puertos IO-Link del módulo maestro. A tal efecto, un módulo transfiere por medio de la comunicación punto a punto hasta 128 bytes de datos de proceso. Los datos de proceso y de equipo de los dispositivos están disponibles en el módulo maestro de forma centralizada. Gracias al detallado diagnóstico de equipos y cableado, el interface de datos IO-Link facilita todos los trabajos de mantenimiento.

Parametrización eficiente
La configuración del módulo maestro se realiza fácilmente por medio del software PASconfig de Pilz. El usuario puede guardar las configuraciones de los equipos de forma centralizada en el módulo maestro PSS u2 ES 4 IOL: si se sustituye un sensor, sus datos se transfieren fácilmente al sensor nuevo y no es necesario parametrizarlos otra vez. El operador ahorra tiempo gracias a esta parametrización automatizada. Además, se reduce el número de errores y se aumenta la disponibilidad de las instalaciones. Por otra parte, el módulo IO-Link puede sustituirse durante el funcionamiento, lo que acorta adicionalmente los tiempos de parada.

Diagnóstico inteligente
Una pantalla LED en el módulo maestro visualiza el modo IO-Link, el estado de funcionamiento y los errores del módulo. El diagnóstico más amplio gracias a la comunicación con los dispositivos IO-Link permite asimismo detectar las roturas de cables. El módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL procesa las informaciones de los equipos inteligentes para su tratamiento posterior para conseguir una producción conectada en red y puede soportar futuras soluciones para el mantenimiento preventivo.

Sistema E/S remoto para la seguridad y la automatización
El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 ofrece flexibilidad, adaptabilidad y granularidad, y es la solución más económica para la ampliación de la periferia. Los módulos E/S pueden utilizarse indistintamente para los diferentes protocolos de seguridad. La facilidad de instalación y servicio del sistema PSS u2 es producto de su triple estructura. La optimización del manejo reduce los errores y permite al usuario ahorrar tiempo.

Pilz expone en el stand D 17 del pabellón 9. Más información aquí

Con el nuevo módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL, el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 ahora puede comunicarse con sensores y actuadores a través de la interfaz de E/S estandarizada a nivel mundial.
Con el nuevo módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL, el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 ahora puede comunicarse con sensores y actuadores a través de la interfaz de E/S estandarizada a nivel mundial.

Con el nuevo módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL, el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 ahora puede comunicarse con sensores y actuadores a través de la interfaz de E/S estandarizada a nivel mundial.