En marzo de 2020 se inaugura la serie de eventos de Pilz "Automation on Tour" con la serie de seminarios "Safe Automation". Forma parte de la serie de eventos de enfoque práctico de la empresa de automatización Pilz Ostfildern. El tema central de esta serie de seminarios gratuitos en toda Alemania es la ingeniería de hardware y software en el marco del proceso de marcado CE hasta la validación completa y documentación de la seguridad de la maquinaria.
Ostfildern, 29 ene 2020
La serie de eventos de Pilz "Automation on Tour" comienza con el tema principal "Implementación segura del marcado CE". ¡La gira 2020! – "Safe Automation" con Pilz
En la serie de seminarios "Safe Automation" se proporcionan respuestas a la pregunta de cómo hacer que una máquina sea "safe". Aquí todo gira en torno a la "Safety", la seguridad de la maquinaria. El análisis de "Safety and Security" es también el tema central de la serie completa de eventos.
Saber cómo detectar peligro(s)
Tomando un ejemplo de instalación real, los participantes aprenden a determinar peligros y a evaluar conforme a los criterios de la normativa los riesgos que se derivan. Como experto en normas, Pilz completa la oferta de seminarios con una visión general no solo sobre la normativa actual sino también sobre futuras modificaciones de las normas y Directivas relevantes. En el apartado práctico, los expertos de Pilz utilizan una aplicación de puerta protectora para demostrar cómo se determina el nivel de prestaciones requerido PLr y cómo se elabora un concepto de seguridad. El objetivo es elaborar con los participantes la solución de seguridad de hardware y software correspondiente.
Este año Pilz vuelve a ofrecer dos series diferentes de seminarios integradas en la serie de eventos. La segunda serie de seminarios "Funcionamiento seguro de máquinas e instalaciones" comienza en septiembre de 2020.
Encontrará toda la información sobre contenidos, fechas, lugares, e inscripción en la serie de seminarios gratuitos "Safe Automation 2020" en hier
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: sgutierrez@agenciabeatcontent.com