El experto en automatización Pilz amplía su oferta de formación digital internacional sobre seguridad de máquinas. El nuevo "calendario de formación internacional" permite participar en línea en directo en los cursos estandarizados que ofrece Pilz. Así pueden acceder a la oferta de cursos también clientes de regiones en las que Pilz no tiene sucursales. Pilz facilita de este modo a los clientes el acceso a la transferencia de conocimientos y ofrece más flexibilidad de formación en temas relevantes relativos a la seguridad de máquinas.
Ostfildern, 2 ago 2023
Pilz amplía su oferta de cursos online en todo el mundo: conocimientos sobre seguridad de máquinas – en directo, desde cualquier lugar
La empresa de automatización Pilz lleva décadas actuando como "representante de la seguridad" y haciendo llegar a través de la Pilz Academy los conocimientos sobre seguridad de máquinas a todos los rincones del mundo. Para ello, las filiales de Pilz ofrecen sobre el terreno cursos adaptados a las diferentes legislaciones nacionales y los requisitos de los mercados correspondientes. Los nuevos cursos internacionales estandarizados del "calendario de formación internacional" refuerzan la oferta existente de cursos online de Pilz a nivel mundial. Para ello, los actuales cursos presenciales se han concebido como seminarios online exclusivos sin perder un ápice de su calidad. Las empresas fabricantes y usuarias de máquinas pueden acceder en línea a los conocimientos de los expertos de Pilz desde cualquier lugar, por ejemplo, en regiones que no cuentan con una oferta de cursos presenciales de Pilz cerca del cliente. Esto favorece también a las empresas que desean que trabajadores situados en distintos lugares del mundo reciben el mismo nivel de formación sobre seguridad de máquinas.
Formación continua eficiente en un área temática extensa
Según el itinerario de cualificación de la Pilz Academy, los seminarios del "calendario de formación internacional" están divididos en cuatro niveles - desde el nivel introductorio hasta la certificación como experto. Transmiten tanto las bases de la seguridad de máquinas como conocimientos técnicos específicos sobre los requisitos de seguridad fundamentales, por ejemplo, en aplicaciones robotizadas. Los contenidos se mantienen siempre al día y se actualizan cada vez que se producen cambios en la normativa y las Directivas nacionales e internacionales que afecten a la seguridad de máquinas. El "calendario de formación internacional" transmite también valiosos conocimientos aplicados sobre la seguridad funcional según la nueva EN ISO 13849-1 y la EN/IEC 62061. Los cursos se imparten en inglés. El programa de seminarios se amplía continuamente con nuevos cursos - para estar siempre a la última.
Encontrará más información en nuestro calendario de formación internacional.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]