Granollers, 2 jul 2020

Programa de formación presencial sobre la seguridad de las máquinas libre de COVID para el segundo semestre del año

La seguridad de las personas juega un papel más importante que nunca en la vida diaria de las personas, pero ello no debe suponer renunciar a las actividades como la renovación continua de los conocimientos. En Pilz hemos renovado nuestro calendario de formaciones para el segundo semestre del año, adaptado al nuevo contexto sanitario de los últimos meses. Los cursos cuentan con todas las medidas preventivas COVID-free para garantizar ante todo la seguridad de los asistentes.

Como bien indica nuestro lema ‘The Spirit of Safety’, ahora toca poner a las personas por delante de todo y este espíritu de la seguridad se materializa en las formaciones, que cuentan con todas las medidas preventivas contra la COVID-19 necesarias para un aprendizaje sin preocupaciones. De esta forma, los asistentes a las nuevas convocatorias pueden estar en contacto con nuestros formadores para transmitir de forma correcta los conocimientos, sin riegos de contagio.

Las temáticas de las formaciones no han cambiado, y como es habitual tratan temas vitales para el ámbito industrial y el trabajo mano a mano con máquinas y robots: directiva de máquina, diseño de seguridad, automatización segura, Human-Robot Collaboration o marcado CE, entre otros.

Formaciones con todas las garantías de prevención COVID-free
Para garantizar esta protección, nuestra sede de España cuenta con equipos de purificación y esterilización del aire en todas las salas, que actúan hasta en 300 metros cuadrados. Se basan en la tecnología de Proceso de Oxidación Avanzada (AOP), que genera una sustancia natural purificadora (Radical Hidróxilo - OH) e imita el método natural de limpieza del aire. Es un sistema validado por instituciones como la Universidad de Barcelona (UB), hecho que prueba su efectividad.

Además de estos sistemas de limpieza del aire, la protección se complementa con otras medidas necesarias: uso obligatorio de mascarilla por parte de todos los formadores y asistentes, gel hidroalcohólico proporcionado durante toda la sesión y distancia de seguridad garantizada. A la entrada se realiza un control de temperatura para detectar posibles casos y los participantes deben firmar un documento conforme no sufren síntomas ni han tenido contacto con personas con COVID-19 confirmado. Los materiales como bolígrafos son de uso personal e intransferible y, en los casos de formaciones que incluyan comida, los envases son de un solo uso para evitar manipulaciones de los alimentos por parte de diversas personas.

formacion seguridad maquinas pilz
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio