Ostfildern, 27 jul 2023

Pilz y Pintsch refuerzan su asociación de desarrollo con un contrato marco de suministro - cooperación a largo plazo para soluciones ferroviarias digitales

La empresa de automatización Pilz y el experto en infraestructuras ferroviarias seguras Pintsch desarrollan conjuntamente sistemas de mando y señalización innovadores para la digitalización del ferrocarril. La firma de un contrato marco de suministro supone el siguiente paso en la relación de cooperación de los socios.

En julio de 2023, Susanne Kunschert, socia gerente de Pilz GmbH & Co. KG, y Tilo Brandis, director de Pintsch GmbH, firmaron un contrato marco de suministro. La cooperación a largo plazo es una cuestión de suma importancia para ambas partes.

Competencia combinada para una infraestructura innovadora
El eje central de la asociación de desarrollo son soluciones innovadoras que impulsen la digitalización de la infraestructura ferroviaria. "Esta faceta de nuestra reciente cooperación demuestra que nuestras soluciones de automatización encajan perfectamente en muchos proyectos de digitalización del ferrocarril y que contribuyen en gran medida a la modernización de las infraestructuras ferroviarias", constata Susanne Kunschert.

EULYNX Object Controller para proyecto ferroviario alemán
. Uno de los primeros resultados de esta cooperación es el EULYNX Object Controller, desarrollado conjuntamente por ambas partes. Se encarga de traducir las órdenes de mando digitales de los sistemas de enclavamiento en señales para los componentes instalados en la vía. Pilz aporta su innovador sistema de control ferroviario seguro. La particularidad de esta solución es que es genérica y, por tanto, se puede transferir a diferentes proyectos. El estándar EULYNX proporciona un interface universal entre numerosos componentes de los sistemas de mando y seguridad. "El uso de ordenadores y componentes COTS (Commercial-of-the-Shelf) de alto rendimiento proporciona ventajas importantes en la digitalización de la infraestructura ferroviaria", explica Tilo Brandis. La tecnología se convierte así en la base para el futuro de la infraestructura ferroviaria.
El Pilz Object Controller entrará en servicio este otoño: Pintsch utilizará la tecnología Pilz en el proyecto "Zwieseler Spinne" para implementar soluciones digitales específicas dirigidas a modernizar los sistemas de señalización y enclavamiento. El proyecto es parte de la iniciativa acelerada "Schnellläuferprogramm" de la Administración Central, la industria ferroviaria y la Deutsche Bahn (DB).

Aquí encontrará información detallada sobre la digitalización de la industria ferroviaria con Pilz

 

Sobre Pintsch GmbH

PINTSCH GmbH tiene su sede en Dinslaken y sucursales en los Países Bajos y EE. UU. y es uno de los principales proveedores de componentes, sistemas y soluciones relativas a la seguridad para infraestructuras ferroviarias.
La cartera incluye tecnología de pasos a nivel, sistemas de enclavamiento y estaciones de maniobra, técnica de transporte, sistemas de contaje de ejes, así como sistemas de accionamiento y calefacción de agujas. Desde el desarrollo, la homologación y la planificación hasta la puesta en servicio y entrega llave en mano, pasando por la fabricación y el montaje, todo del mismo proveedor. La oferta de servicios abarca además mantenimiento y conservación, seguimiento, suministro de recambios, reparaciones y cursos de formación. La empresa se encarga asimismo de proyectos de nueva construcción y del mantenimiento de tramos de trayectos, sobre todo de la red regional.

 

Susanne Kunschert, socia gerente de Pilz GmbH & Co. KG, y Tilo Brandis, director de Pintsch GmbH, establecen a través de su contrato marco de suministro un compromiso de cooperación a largo plazo e innovación tecnológica para una infraestructura ferroviaria moderna. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, socia gerente de Pilz GmbH & Co. KG, y Tilo Brandis, director de Pintsch GmbH, establecen a través de su contrato marco de suministro un compromiso de cooperación a largo plazo e innovación tecnológica para una infraestructura ferroviaria moderna. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, socia gerente de Pilz GmbH & Co. KG, y Tilo Brandis, director de Pintsch GmbH, establecen a través de su contrato marco de suministro un compromiso de cooperación a largo plazo e innovación tecnológica para una infraestructura ferroviaria moderna. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio