Granollers (Barcelona), 18 mar 2019

Pilz estrena un sistema de formación práctica para empresas, escuelas y universidades

Pilz Education Systems (PES) se basa en un simulador que permite a los trabajadores y estudiantes programar las soluciones de seguridad que ofrece la empresa a través de nueve paneles de control diferentes. Los módulos que lanza la compañía líder en automatización segura pueden combinarse para recrear cualquier función de una máquina o una planta completa.

Los Pilz Education Systems (PES) facilitarán la formación en automatización segura. Los nuevos sistemas de aprendizaje de Pilz, la empresa líder en el sector, supondrán una aplicación práctica de las soluciones que ofrece la compañía para el ámbito industrial. Está enfocada tanto a trabajadores como a estudiantes de escuelas y universidades y permite simular una máquina o una planta completa a través de diferentes tableros de control.

Pilz introduce esta novedad para dotar a las organizaciones interesadas en formación de una vertiente práctica. El uso de componentes industriales reales permite recrear de forma realista la maquinaria en la cual se aplica el sistema de seguridad. De esta forma, las empresas y universidades pueden programar los controles e implementar funciones seguras para conocer su funcionamiento, como el que se desarrollaría en unas instalaciones de industriales existentes.  

Simulación de los sistemas de seguridad
La nueva herramienta formativa de Pilz incluye nueve sistemas diferentes. Se trata de tableros que recrean las distintas tecnologías que forman una máquina: sensores, funcionamiento y monitorización, lógica y puesta en marcha. Éstos pueden combinarse unos con otros para recrear las diversas funciones del sistema, de forma que pueden ser ampliados a medida que se añaden tableros.

El nuevo sistema de formación práctica se centra, principalmente, en implementar correctamente la normativa sobre maquinaria de la Comisión Europea en vigor (Machinery Directive 2006/42/EC), que establece los requerimientos mínimos de seguridad y salud en la industria.       

Nueve tableros para personalizar la formación
Pilz Education Systems cuenta con nueve tableros que pueden usarse tanto en laboratorio como en salas de formación. Por una parte, Pilz ofrece tres versiones de módulos de sensores, que permiten aprender varias funciones de seguridad, además de la protección ante movimientos peligrosos. Un panel de funcionamiento y monitorización ayuda al aprendizaje práctico de sistemas de visualización e incluye funciones de diagnóstico.

A estos se añaden otros tres paneles de lógica, que permiten implementar circuitos de seguridad y enseñar funciones de automatización mediante los softwares de programación de Pilz. Finalmente, los dos tableros de puesta en marcha recrean el funcionamiento de los dispositivos de protección cuando entran en una zona peligrosa.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio