Ostfildern, 15 may 2018

Pilz amplía la familia de productos del área Motion Control con un nuevo terminal de operador PMI 6 primo provisto de funciones de control, Motion y CNC para controlar y visualizar accionamientos "primo".

El paquete de soluciones Pilz Motion Control (PMC) incluye como novedad los terminales de operador PMI 6 primo con funciones PLC, Motion y CNC. Se encargan de la automatización, de gestionar los movimientos y de la visualización y configuración de proyectos para una instalación. Este equipamiento brinda al usuario la flexibilidad de uso que necesita en cada momento.

Con los nuevos y eficaces terminales de operador PMI 6 primo aumenta la calidad de fabricación y el número de pulsos posibles. Equipados con procesadores y memoria de alto rendimiento, se convierten en una plataforma eficaz para tareas de automatización: la gran capacidad de memoria permite realizar también aplicaciones complejas.

Más modulares…
Con PMI 6 primo es posible controlar máquinas completas o solo una subsección compleja conectada que está regulada por un PLC principal. Hasta 40 ejes pueden vincularse a modo de eje vertical electrónico para la conmutación sin escalonamientos de los factores de reducción y el cambio de perfiles de leva durante un movimiento o pulso. De esta manera se excluye el desgaste y la máquina se configura o ajusta más rápidamente, "on-the-fly", por así decirlo.

… y más flexibles
PMI 6 primo soluciona también tareas CNC gracias a sus funcionalidades de automatización y Motion: además de "Sierra volante", "Cortadora universal" o "Funciones de perfil de leva", el terminal de operador ofrece muchas otras funciones fáciles de implementar con el sistema de control. Incluye asimismo funciones de maquinaria como "Embalaje en bolsas continuas" que extienden los ámbitos de aplicación más allá de la automatización clásica de máquinas: PMI 6 primo mejora también la calidad de fabricación en los sectores del embalaje, la robótica y aplicaciones "pick and place".

Un mando de accionamientos que no pierde el control
La visualización de los proyectos de accionamiento tiene lugar a través de las pantallas táctiles PMI 6 primo. Puede elegirse entre 7, 12 y 15 pulgadas. Todas las variantes están equipadas con un visualizador sencillo de manejar y son compatibles con cualquier programa de software HMI del mercado. Esto garantiza al usuario eficiencia a la hora de configurar los proyectos.

Un asistente para simplificar la elaboración de los proyectos
El PMI Assistant es la herramienta para la instalación de paquetes de software. Utiliza paquetes HMI ajustados y preconfigurados que simplifican la configuración de proyectos. PMI 6 primo está equipado con un Soft-SPS según IEC 61131, versión 3.5, que brinda todas las ventajas de una programación orientada en objetos. El usuario se beneficia de una puesta en marcha rápida. Funciones estándar como, por ejemplo, "Sierra volante", están incorporadas como bloques de función.

PMC, el área Motion Control de Pilz, se ha ampliado con el terminal de operador PMI 6 primo con funciones PLC, Motion y CNC.
PMC, el área Motion Control de Pilz, se ha ampliado con el terminal de operador PMI 6 primo con funciones PLC, Motion y CNC.

PMC, el área Motion Control de Pilz, se ha ampliado con el terminal de operador PMI 6 primo con funciones PLC, Motion y CNC.