España | español

Ostfildern, 4 dic. 2017

PSENvip Long Range: seguridad de largo alcance.

El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 de Pilz para prensas plegadoras dispone de una nueva variante "Long Range" (de largo alcance): PSENvip Long Range es el primer dispositivo de protección con una zona de protección de hasta 18 metros. Esta característica convierte a este robusto sistema de protección en la alternativa óptima para la supervisión de prensas especiales como, por ejemplo, prensas en tándem. Este sistema de protección basado en cámaras cumple todas las normas de seguridad vigentes, incluida la UNE-EN 12622, de forma que PSENvip 2 garantiza máxima productividad con un manejo sencillo.

La reconversión a la nueva variante es una operación sencilla en la que solo es necesario sustituir la unidad receptora. Con PSENvip Long Range es posible supervisar de forma segura, por ejemplo, prensas en tándem con un solo sistema de protección. Su uso hace innecesaria además la combinación de dispositivo de protección móvil y barreras fotoeléctricas de seguridad, lo que supone un importante ahorro en costes de inversión.
La variante "Long Range" ofrece al usuario la ventaja de un sistema de protección enchufable en caliente, es decir, la posibilidad de instalar dos prensas plegadoras juntas. Esto es posible gracias a que el emisor y el receptor que quedan en el centro pueden plegarse a un lado. El emisor de la máquina 1 funcionará con el receptor de la máquina 2 sin necesidad de reiniciar. De este modo se evitan tiempos de parada innecesarios y se consigue aumentar la productividad.

Aquí encontrará más información sobre PSENvip 2.

El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 ofrece una nueva variante para prensas especiales: PSENvip Long Range es idóneo para prensas plegadoras gracias a su rango de supervisión de 18 metros.
El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 ofrece una nueva variante para prensas especiales: PSENvip Long Range es idóneo para prensas plegadoras gracias a su rango de supervisión de 18 metros.

El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 ofrece una nueva variante para prensas especiales: PSENvip Long Range es idóneo para prensas plegadoras gracias a su rango de supervisión de 18 metros.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com