SPS akıllı üretim çözümleri 2023 basın paketi

Sayın editörler, bu yıl gerçekleştirilecek ola SPS akıllı üretim çözümleri 2023 için basın paketimize dahil olan tüm materyalleri burada bulabilirsiniz. Bilgilerimizi basında yer alan haberlerinizde kullanırsanız memnun oluruz.

Herhangi bir sorunuz olursa ya da daha fazla materyal isterseniz lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin

Basın bültenleri

Pilz, SPS akıllı üretim çözümlerinde (14 - 16 Kasım 2023, Nürnberg), yeni Makine Yönetmeliğini temel alarak makineleri Emniyetli ve Güvenli hale getiren teknolojileri ve çözümleri gösterecek. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz, SPS akıllı üretim çözümleri 2023'te - Yeni Makine Yönetmeliğine Bakış - Dönüşümde Emniyet ve Güvenlik

Otomasyon şirketi Pilz, SPS akıllı üretim çözümleri fuarında (14 - 16 Kasım 2023, Nürnberg'de) makineleri Emniyetli ve Güvenli hale getiren teknolojileri ve çözümleri gösterecek. Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi (I.A.M.) ve SecurityBridge uygulama güvenlik duvarı fuarda ön planımızda olacak. Ayrıca emniyetli kapı sistemleri ve IO-Link Safety ile Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT) ile bağlantı olanakları da odak noktası olacaktır. Fuar standındaki canlı uzman panelinde Pilz uzmanları, Emniyet ve Güvenlik konusundaki yeni teknolojik ve normatif gelişmelerin yanı sıra yeni Makine Yönetmeliğinin etkilerini de açıklayacak.

Daha fazla
Pilz'in PNOZmulti 2 emniyetli ve konfigüre edilebilir küçük kontrolörü şimdi Safety-over-EtherCAT FSoE emniyet protokolüyle birlikte EtherCAT açık iletişim sistemini sunuyor. Bu, üretimde daha fazla verimlilik için hem kontrol hem de emniyetle ilgili bilgileri aktarmayı mümkün kılıyor. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in konfigüre edilebilir küçük kontrolörü PNOZmulti 2 şimdi FSoE (= FailSafe over EtherCAT) bağlantılı; esnek mimarilerle birleştirilmiş emniyetli veri aktarımı

Verimli üretim için emniyet konseptleri, makine konseptlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmelidir. Bu nedenle Pilz'in PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörü Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT) emniyet protokolüyle birlikte EtherCAT açık iletişim sistemini desteklemektedir. Sonuç olarak, PNOZmulti 2 hem kontrol hem de emniyetle ilgili bilgileri aktarmayı sağlayarak üretimde verimlilik sağlar. PNOZmulti 2, emniyetle ilgili tesis yapılarını bağlarken artık esnek, ekonomik genişletme seçenekleri sunmaktadır.

Daha fazla
Pilz, emniyet kilidi cihazları portföyüne iki yeni sensör ekliyor; paslanmaz çelik bileşenleri olan yeni modellerin yanı sıra yerin önemli olduğu uygulamalar için PSENmlock mini ve optimize edilmiş hijyenik tasarımıyla PSENslock 2. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in yeni emniyet kildi cihazları: Daha yüksek üretkenlik için PSENmlock mini ve PSENslock 2; Yeni, küçük kapı korumaları: sağlam ve güçlü

Korumaları korurken, uygulamaya bağlı olarak dikkate alınacak çeşitli faktörler vardır. Örneğin, emniyet kapısı tipi, ilgili kurulum durumu ve nasıl kullanıldığı. Pilz, bunu göz önünde bulundurarak emniyet kilidi cihazları portföyüne iki yeni sensör ekliyor; paslanmaz çelik bileşenleri olan yeni modellerin yanı sıra yerin önemli olduğu uygulamalar için PSENmlock mini ve optimize edilmiş hijyenik tasarımıyla PSENslock 2. Her iki sensör, paketleme ve ilaç endüstrisi ile yiyecek ve içecek sektörü için özel avantajlar sunar. Yüksek düzeyde manipülasyon koruması ve kullanıcı için ilave esneklik, her iki emniyet kilidi cihazının da özellikleridir. Bunun üretkenlik üzerinde pozitif bir etkisi vardır.

Daha fazla
Telif ile korunmayan, standartlaştırılmış IO-Link iletişim sistemi ve tüm avantajları, artık fonksiyonel emniyet için kullanılabilir: Pilz'in IO-Link Safety paketi artık saha seviyesinde entegre edilecek fonksiyonel emniyet sağlıyor. (Fotoğraf: © © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

IO-Link Safety için Pilz'in Master, saha cihazları ve aksesuarlardan oluşan bütünsel, emniyetli sistem çözümü - Saha seviyesinde emniyetli bağlantı

İlk defa saha seviyesinde emniyetli iletişime yönelik eksiksiz bir IO-Link Safety sistemi mevcut: Pilz'in sistem çözümü, Master cihazının yanı sıra saha cihazları ve uyumlu aksesuarlardan oluşur. Pilz portföyündeki IO-Link Safety fonksiyonelliği ile donatılacak ilk cihazların arasında PSENopt II advanced IOLS emniyetli ışık perdeleri, PITgatebox IOLS kontrol ünitesi ve IO-Link Safety Master PDP67 IOLS bulunmaktadır. Emniyet otomasyonu uzmanından eksiksiz paket, IO-Link Safety teknolojisinin tesis ve makinelere daha kolay entegre edilmesini sağlar.

Daha fazla

Ek içerik
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan