Ostfildern, 7 Kas 2024

Servo uygulayıcılar PMC SI6 ve PMC SC6, artık maksimum verimlilik (maksimum emniyet) sağlamak için sürücüye entegre edilmiş emniyet ile doğrudan sürücünün içinde!

Pilz'in kompakt PMC SI6 ve PMC SC6 servo uygulayıcıları ile artık kolaylıkla en yüksek emniyet seviyesi PL e'ye kadar sürücüye entegre emniyetli hareket uygulaması gerçekleştirilebilir. Bu, doğrudan sürücünün içine entegre edilen emniyet fonksiyonları ile sağlanmaktadır. Bu amaç için hareket izleme fonksiyonları mevcuttur. Kullanıcılar bunları ayrı ayrı birleştirerek esnek ve ölçeklenebilir bir emniyet çözümü elde edebilirler. Sürücüye entegre bu çözüm ile hata tepkisi esnek bir şekilde uyarlanabilir ve bu da makine duruş sürelerini azaltır.

Açık sürücü çözümü, motor tipinden ve geri besleme sisteminden bağımsız olarak kullanılabilir. En çeşitli gerekliliklerde bile tesis ve makineler maksimum verimlilik ve yüksek kullanılabilirlikle çalışabilir.
Her iki servo uygulayıcı da EN 61800-5-2 uyarınca PL e'ye kadar emniyetli hareket fonksiyonlarının yanı sıra hareket izleme fonksiyonlarına sahiptir. Dahili sistem değişkenlerini değerlendirerek güvenliği garanti ederler. SIL 3 veya PL e'ye ulaşmak için ikinci bir kodlayıcı gerekmez. Bu çözüm, sadece bir standart geri besleme sistemi ile toplam maliyetleri azaltır.

Çok sayıda emniyet fonksiyonu hızlı bir şekilde bağlanır
Emniyetli hareket fonksiyonları çok sayıda emniyetli durdurma fonksiyonu, hareket fonksiyonu ve SS1, SS2, SOS ve SLS gibi fren fonksiyonlarını içerir.
Kullanıcılar, FSoE (FailSafe over EtherCAT) kullanarak bu çözümü makinenin emniyet konseptine hızlı ve kolay bir şekilde entegre edebilirler. Ayrıca FSoE, sürücüler arasında emniyetli çapraz iletişim sağlar. FSoE üzerinden bağlantı, daha az kablolama anlamına gelir ve uygulama kurulurken emniyeti artırır. Sonuç olarak devreye alma süreci hızlanır.

Bağımsızdan çok eksenli uygulamalara kadar servo uygulayıcılar
 Servo uygulayıcılar PMC SI6 ve PMC SC6, kompakttan büyük tesis ve makinelere kadar çok eksenli uygulamalar için kullanılabilir.
Bağımsız sürücü kontrolörü PMC SC6 iki ila dört eksenli kompakt tesis ve makineler için uygundur. PMC SI6 servo uygulayıcı donanımlı, ölçeklenebilir çok eksenli çözüm, dörtten fazla eksene sahip tesis ve makinelerde kullanılır. Bu eksen modülü teknolojisi serisine, merkezi besleme modülü PMC PS6 üzerinden enerji sağlanır. Bu, kendi güç besleme ünitelerine ihtiyaç duymadıkları ve kullanıcıların maliyet tasarruflu bir çözüm elde edecekleri anlamına gelir.

Soft PLC olarak endüstriyel PC IndustrialPI, servo motorlar PMC EZ ve konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2 ile Pilz kullanıcıları; eksiksiz, emniyetli, ekonomik, tek noktadan bir sürücü çözümüne sahip olur.

Pilz'in kompakt PMC SI6 ve PMC SC6 servo uygulayıcıları ile artık kolaylıkla en yüksek emniyet seviyesi PL e'ye kadar sürücüye entegre emniyetli hareket uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Bu, şu anda doğrudan sürücüye entegre edilen PMC SI6 ve PMC SC6 üzerindeki emniyet fonksiyonları ile sağlanmaktadır. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz'in kompakt PMC SI6 ve PMC SC6 servo uygulayıcıları ile artık kolaylıkla en yüksek emniyet seviyesi PL e'ye kadar sürücüye entegre emniyetli hareket uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Bu, şu anda doğrudan sürücüye entegre edilen PMC SI6 ve PMC SC6 üzerindeki emniyet fonksiyonları ile sağlanmaktadır. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz'in kompakt PMC SI6 ve PMC SC6 servo uygulayıcıları ile artık kolaylıkla en yüksek emniyet seviyesi PL e'ye kadar sürücüye entegre emniyetli hareket uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Bu, şu anda doğrudan sürücüye entegre edilen PMC SI6 ve PMC SC6 üzerindeki emniyet fonksiyonları ile sağlanmaktadır. (Fotoğraf: © Pilz GmbH & Co. KG)
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
Basın İletişim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan