Desde 2002, o relé de segurança configurável PNOZmulti tornou-se padrão de segurança global e um potente controlador de segurança. Após muitos anos de uso comprovado em uma ampla gama de setores, as duas famílias de produtos PNOZmulti originais (PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini) foram descontinuadas em 31/12/2024. Os sistemas sucessores são os minicontroladores PNOZmulti 2.
Sistemas de segurança PNOZmulti Classic e controladores compactos PNOZmulti Mini
A história de desenvolvimento e sucesso dos sistemas de segurança PNOZmulti Classic
O que agora é um padrão global, surgiu no mundo da automação em 2002. Uma novidade mundial na época foi a capacidade de criar o circuito de segurança utilizando uma ferramenta de configuração fácil de usar e baseada em gráficos, sem a necessidade de conhecimento de uma linguagem de programação avançada. O objetivo era fazer uma ponte entre os comutadores de segurança com fio rígido e os controladores de segurança livremente programáveis. Nasceu o padrão global para a segurança: o relé de segurança configurável PNOZmulti!
Ao longo de seus mais de 20 anos de história, o PNOZmulti transformou-se em um controlador de segurança. Com muitas funções, ele é uma solução tanto para máquinas simples como para instalações conectadas em rede e distribuídas!
Uma novidade mundial é a ferramenta de software baseada em gráficos para a configuração
A ferramenta de software gráfica, muito inovadora quando surgiu, permitiu aos eletricistas criar, por exemplo, um programa do usuário sem nenhum conhecimento de programação. A "programação com o mouse" funciona de modo que todos os elementos de um circuito de segurança estão disponíveis na interface do usuário baseada em gráficos de acordo com o standard Windows® na forma de módulos funcionais para elementos de entrada, como parada de emergência, portas de proteção, cortinas de luz, valores de medição analógicos. Como elementos de saída, é possível selecionar entre válvulas de relés, de semicondutor ou de segurança. Da mesma forma, podem ser transportadas para a interface do usuário com a mesma facilidade, configuradas de acordo com a aplicação e ligadas com os elementos lógicos várias aplicações especiais, como módulo de queimador, Motion Monitoring, prensas, autorização, seleção do modo operativo e muitas mais. As várias possibilidades de diagnóstico aumentam a disponibilidade da máquina e reduzem os tempos de parada.
Controladores compactos e seguros PNOZmulti Mini
Em 2009, surgiu uma geração de PNOZmulti Mini "mais magra": o aparelho básico PNOZmulti "clássico" com 135 milímetros foi comprimido para uma largura de apenas 45 milímetros, mantendo toda a sua funcionalidade e com um display. O diagnóstico de curtos tempos de parada da máquina foi e continua sendo o maior atrativo para os usuários, assim como a conexão com diversos ambientes de automação e sistemas de comunicação. O sucesso foi garantido pelo fato de ser necessário usar apenas um sistema desde o planejamento até a manutenção.
Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 - o padrão atual
Em 2012, foi feita a mudança para a segunda geração que está atualmente em uso, os minicontroladores PNOZmulti 2. O aparelho básico autônomo PNOZ m C0 agora tem apenas 22,5 milímetros de largura, ideal para máquinas pequenas, pois podem ser monitoradas até quatro funções de segurança até o nível PL e ou SIL 3 por meio de oito entradas seguras e quatro saídas seguras de semicondutores. O Regulamento de Máquinas também impõe requisitos para a Security de dispositivos. Isso não é um desafio, pois o PNOZmulti 2 também é seguro em deslocamento, e os dados são protegidos contra acesso não autorizado.
A família de produtos PNOZmulti 2 é a sucessora das famílias de produto originais PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini, que foram descontinuadas no final de 2024.
Mais informações e produtos sucessores:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]